This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH32404:串扰

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH32404, LMH32401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1578999/lmh32404-crosstalk

器件型号:LMH32404
主题中讨论的其他器件: LMH32401

您好:

  1. 我想知道串扰测试是如何进行的。 (数据表中的图 6-11 和 6-12)。
  2. 是否使用四个以偏置方式连接的 LMH32401 比使用一个 LMH32404 更好或更差?

   此致、

   Giora

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Giora、

    1.我会给您发送电子邮件所用的原理图和方法。

    2.如果尺寸/价格不受限制、则四个 LMH32401 之间的串扰将优于一个 LMH32404。 这是因为您可以在物理上分隔这些设备并添加屏蔽

    谢谢您、
    Sima