This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA356-Q1:OPA236 替代产品

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA818, LMH6601-Q1, OPA859-Q1, OPA358, OPA817, OPA607, OPA810, OPA838

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1578583/opa356-q1-opa236-alternative

器件型号:OPA356-Q1
主题中讨论的其他器件:LMH6601-Q1OPA859-Q1OPA358OPA817OPA607OPA810OPA838、OPA818

嗨、exerts、

客户需要更小尺寸的芯片来替换 OPA356Q1。 除封装尺寸外、其他规格也可以相对于 OPA356Q1。 请帮助推荐合适的。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kevin、

     我们采用 SOT-23 (DBV) 封装后的下一个超小型封装为:

    1. SOT-SC70 (DCK)
    2. WSON (DSG)
    3. WQFN (RUN)
    4. X2QFN (DXB)

     我筛选了相关内容并将其排序为建议的最少替换项: 器件建议比较链接。  

     如果必须符合汽车标准的额定值、则推荐的器件是 OPA859-Q1 和 LMH6601-Q1。

     编辑:抱歉、链接未按顺序显示、以下是建议顺序(拖动器件名称以移动链接中的列):OPA859-Q1、LMH6601-Q1、OPA838、OPA817、OPA358、 OPA810、OPA818、OPA607。

    谢谢您、

    Sima