This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4551:设计查询

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS127L14, THS4551, THS4552, ADS127L18, THS2630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1577605/ths4551-design-inquiry

部件号:THS4551
Thread 中讨论的其他器件: THS4552ADS127L18、ADS127L14、 THS2630

尊敬的团队:  

我原本计划使用放大器 THS4551IRGTR 作为 ADC IC AD7768 的输入端。

ADC 信号所需的输入范围为+/–4V。

放大器的输入将是来自混频器 IC AD630ARZ 的单端信号。

我是否可以使用这个放大器将单端输出转换为 ADC 的+/–4V 输入范围?

下面提到的是我的要求的方框图。

image.png

此致、

Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Abhishek、

    是的、 THS4551 可用于单端至差分转换并驱动适当的差分输入范围和 ADC 共模。

    您能否从方框图中阐明混频器输出是否由单个 FDA 同时驱动到 8 通道 ADC 和 4 通道 ADC 中?  这里更好的架构是使用两个 FDA、它们可以是两个单 IC、也可以是双 FDA、例如 THS4552。

    两个 24 位转换器的差分输入是多少?  您在这些转换器上使用的采样率/速度是多少?  您是否有目标有效位数 (ENOB)?

    这段信号链是否还有总谐波失真 (THD) 或信噪比 (SNR)?

    AD6678 ADC 类型是具有全差分输入的 Δ — Σ。  虽然您认为 THS4551 和 THS4552 是您在我的团队中的首选 FDA 选项、但我也希望您考虑 TI 的 TI ADS127L14 和 ADS127L18 Δ — Σ 转换器可能会替代现有的 ADC、因为它们在该应用中具有竞争力。

    如果您有任何其他问题或分享更新后的详细信息、请告知我。

    感谢你的评分

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    共有 12 个混频器、我计划为每个混频器输出使用 12 个输入放大器。

    所需的采样速度是 ADC 的每通道 256KSPS、所需的 ADC 为 24 位。

    我希望 12 个 THS4551 中的每一个放大器都应接收 12 个混频器 AD630ARZ 的单端输出。 THS4551 放大器的输出需要为差分信号、因此我可以将差分信号直接连接到 ADC IC 的 AIN+和 AIN-引脚。

    请确认是否可以为上述要求使用 THS4551。

    由于电路板用作精密医疗设备、因此应降低噪声并符合 EMI/EMC 标准。

    此致、
    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Abhishek、

    本设计将选择 THS4551 和双 FDA THS4552。  我想重点介绍并推荐我们的更高电压 THS2630、该器件不仅噪声更低、而且可能为设计的医疗设备用例带来优势。

    这两个全差分放大器 (THS4551/2 和 THS2630) 都能够以 256KSPS 的速率提供所需的系统级性能。

    请告诉我您的其他问题或疑虑。

    此致、

    Alec