This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA500:INA500B 差分阻抗容差和温漂

Guru**** 2845290 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1577190/ina500-ina500b-differential-impedance-tolerance-and-drift-over-temperature

器件型号:INA500


您好、

关于 INA500B、数据表指定了典型差分输入阻抗 2.88MOhm、第 7.3.1 节提到所有电阻器的容差+15%。

我们正在考虑在室温下校准模拟误差、因此我想区分单元间误差(室温下)和温漂。

您能否提供有关差分输入阻抗容差的更多信息? 最小值或标准偏差。

-+15%是指整个温度范围内的最小值和最大值吗? 这是一个严格的容忍吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amit、

    该信息通过增益误差值间接提供。 事实上、我认为这将为大家补偿增益带来更大的价值。  

    此致、

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert:

    在我的设计中、 我有与放大器输入串联的电阻器、因此实际上在放大器的输入差分阻抗和上述外部电阻之间有一个分压器。 放大器输入端子上的电压 取决于输入差分阻抗。

    因此、与放大器的增益误差无关、分压比存在误差。 输入差分阻抗具有高容差 (-+15%)、系统为 12 位精度、因此此误差不可忽略。

    我正在考虑校准室温下的模拟误差、因此我想区分单元间误差(室温下)和温漂。

    您能否提供有关差分输入阻抗容差的更多信息? 最小值或标准偏差。

    -+15%是指整个温度范围内或室温下的最小值和最大值吗?

    是否有任何有关输入差分阻抗温漂的数据?

    -+15%的公差是严格的吗?

    谢谢您、

    Amit。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amit、

    因此、与放大器的增益误差无关、分压比存在误差。 输入差分阻抗具有高容差 (-+15%)、系统为 12 位精度、因此此误差不可忽略。

    我想澄清一下、数据表指出、电阻值可以一起变化、最高可达+/–15%。 一个内部电阻器的漂移不会达到+15%、另一个内部电阻器的漂移不会达到–15%。  

    我将向设计团队询问这一点。  

    同时、您计划将多大的电阻添加到输入端?  

    此致、

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert:

    与 2.88 兆欧的放大器和所需的精度相比、串联电阻非常大。 约为数百千欧。

    我想强调的是、我不关心放大器中的每个电阻器、我关心“总“差分输入阻抗、

    具体来说、是室温容差和温度漂移(最小值/最大值或标准偏差)。

    谢谢 Amit。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amit、

    我还在等待设计团队的回复。

    当您在输入端使用数百千欧时、我们通常建议改用仪表放大器、以消除由输入电阻器上的任何不匹配引起的失真、以及会出现的一般增益和 CMRR 降级。  

    您是否有理由决定使用差分放大器而不是仪表放大器?  

    此致、

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amit、

    抱歉、我忘记了这是 INA500B、而不是 INA500A。  

    设计回复了我、并通知我您可以预计电阻变化小于 50ppm/C 电阻器在整个温度范围内具有相当高的线性度。  

    此外、±15%为 3.5 Σ、±22%为 5 Σ。  

    此致、

    Robert Clifton