This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA855:芯片选择问题

Guru**** 2767115 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1578696/pga855-the-issue-of-chip-selection

部件号:PGA855


我们目前有一个磁场定位项目、非常关注贵公司所代表的 TI 一些信号生成芯片、以及一些运算放大器和增益放大器。

 

通用方案架构是信号生成芯片生成信号、而通过功率放大器控制 3D 电感 (X/Y/Z) 以产生三个方向的磁场。 在不远的地方、还有一个用于磁场接收的 3D 电感器。 然后、接收到的信号通过运算放大器和增益放大进行放大、并连接到 MCU 以计算两个 3D 电感器的相对位置。 产品解决方案与 VR/AR 相关的定位策略设计非常相似。

您能为每种应用推荐一个完整的解决方案或详细的芯片吗? 谢谢! 我非常焦虑!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、  

    我们当然可以针对功率放大器和接收信号的放大提出建议。  

    请具体说明以下内容:  

    • 系统中有哪些可用的电源? 是否提供双电源(±μ F)?  
    • 功率放大器信号和接收信号的频率范围和电压范围是多少?  
    • 功率放大器的电压和电流输出要求是什么?
    • MCU 的预期电压是多少? 0V 至 3.3V?  

    祝您一切顺利、
    Carolina