This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA740B:EZShunt 具有宽容差

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1578370/ina740b-wide-tolerance-of-the-ezshunt

器件型号:INA740B


您好:  

根据数据表、开尔文连接分流器的阻值可以在 700uOhm 至 950uOhm 之间变化。 这是~15%的分布、并且决定了误差预算。 您是否预计大多数客户会在工厂中测量电阻或在使用前进行校准?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、  差值为−12.5%或+18.75%  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    如果您很好奇、具体电阻值主要是在内部校准的、电阻变化实际上会在内部校准出来、您可以预期电气特性表中为任何给定参数指定的精度水平。

    此致、

    Mitch