This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA213:原理图审阅

Guru**** 2655675 points

Other Parts Discussed in Thread: INA213

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1578572/ina213-schematic-review

器件型号:INA213


尊敬的团队:

在这种情况下使用 INA213AIDCKT 运算放大器芯片:IN+连接到被测器件的负极端子、以测量其静态电流。 受测器件在正常运行期间消耗 8mA、处于睡眠模式时降至 10uA。
当被测器件进入睡眠模式时、DO_CTRL_IQ 会导通。 具体的电路设计如下。

image.png

无论器件处于正常运行模式还是睡眠模式、D1_MIN 处的电压都保持 3.3V。 即使断开 R52、万用表在 OUT 处仍显示 3.3V。 您能帮我找出原因吗?

谢谢!

此致、

Mingkang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mingkang:

    我建议将 IN-连接到 Q3 的另一侧、这样 INA213 只测量电阻器 R55 两端的压降。 这样可以防止因测量 Q3 两端的电压而导致的误差。

    当器件未处于睡眠模式时、器件的输出将为 3.3V、因为 470Ω 的静态电流为 8mA、因此输出将为 DUT * 8mA * 50V/V = 188V、这远远超出了器件到轨摆幅规格。

    为了跟踪您在 SLEEP 模式下看到的误差来源、您是否可以在器件处于 SLEEP 模式时测量从 IN+到 IN-的电压?

    谢谢您、

    Levi DV