This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6505:未实现预期的增益

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6505, LMH730066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1573327/lmh6505-the-expected-gain-is-not-being-achieved

器件型号:LMH6505
主题中讨论的其他器件: LMH730066

工具/软件:

大家好、团队。

我们收到了一位客户的以下询问:  


他们对 LMH6505 进行操作检查、并遇到了在单端配置中使用器件时无法实现最大增益的问题。
使用的电路与数据表中所示的电路几乎相同、并且使用的是 LMH730066 评估板。

使用±5V 电源运行电路时、它们能够实现近 20dB 的增益。 但是、切换到单个+5V 电源时、增益限制为约 12dB。
请说明此问题的可能原因以及任何建议的对策?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Okutsu,

    对迟迟未作出答复表示道歉

    您能告诉我们在 VG 引脚上提供的输入是多少吗?

    数据表中有一个部分(第 14 页)指定了单电源运行的偏置条件。 您能确保满足所有这些要求吗?

    此致

    Anant