This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6526:IO 问题

Guru**** 2810285 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1575493/lmh6526-ios-questions

器件型号:LMH6526


工具/软件:

尊敬的团队:

我想检查这是否意味着如果 IN = 0、但 EN =高电平、则引脚可能会提供高达 9mA 的电流?

此致、

Roy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    是的、没错、当输入电流为零并且启用了器件时、9mA 是可以从输出引脚流出的最大电流。

    此致
    Anant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anant:

    那么当有输入电流时、该 9mA 是否仍会在输出端引起失调电压?
    还是仅当输入电流为零时才会发生特殊情况?

    谢谢  
    Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Don、

    是的、这是在任何设置的输出电流值下可以存在的最大偏置电流。

    此致

    Anant