This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP324:ESD 等级

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: LP324

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1574366/lp324-esd-rating

部件号:LP324


工具/软件:

您好的团队、

在数据表更新后、ESD 值已更改。
这是真正的价值吗?
我认为这是拼写错误。



BR、
Kengo。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo:

    新值不是一个拼写错误。 LP324 的更新后 HBM 值为 350V。  

    此致、
    嘉莉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carrie、

    感谢您的答复。

    ESD 下降过低。(2kV -> 350V)
    请告诉我原因。
    我知道流程发生了变化、但我认为流程下降得太多。

    BR、
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo:

    我理解您的担忧、但由于 LP324 固有的设计结构、HBM 更低。 只要遵循 ESD 安全标准、器件就不应受到 ESD 损坏。 我要补充的一点是、该器件传递的 CDM 最高为 1.5kV。

    此致、
    嘉莉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carrie、

    感谢您的答复。

    数据表中是否未列出 CDM?
    只看一下这些值、就会变得更弱、因此我无法批准 PCN。(我认为其他客户也是如此。)

    BR、
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo:

    我检查过、看起来 CDM 没有列在数据表中。 我将研究这一点、看看是否可以更新数据表以反映 CDM 值。

    此致、
    嘉莉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carrie、

    感谢您的答复。
    我会等待你的答复。

    BR、
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carrie、

    您的进度如何?

    BR、
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo:

    我们正在努力更新数据表以反映新的 CDM 值。  我很快就会提出一个估计的时间表。

    此致、
    嘉莉