This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA281-Q1:关于 Vos

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: INA281-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1580515/ina281-q1-about-vos

器件型号:INA281-Q1


尊敬的专家:

 

祝你度过美好的一天! 我对 INA281-Q1 有疑问需要您的专业支持:

为什么增益越大、Vos 越小?

 

谢谢!

此致、

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Leo、

    之所以会出现这种情况、是因为测试设备存在限制。 与增益较低的器件相比、以更高的精度在增益较高的器件上测量失调电压更容易。 这就是为什么在较低增益器件上、失调电压范围更大的原因。  

    此致、

    Holly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Holly、

    那么、这是否意味着 INA281x1/2/3/4/5-Q1 都具有相同的 Vos(±15uV)?

    此致、

    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Leo、

    我们没有指定最小值、因此理论上、这些值中的任何一个都可以低于典型值、但由于测试仪功能、我们只能验证并保护数据表中列出的规格。 我无法保证较低增益器件通常具有 15µV μ V Vos。

    此致、

    Holly