This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4684:SPICE 模型

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA4684, OPA684

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1580442/opa4684-spice-model

器件型号:OPA4684
主题中讨论的其他器件: OPA684

尊敬的 TI 团队:

我在您的网站和与这些器件相关的各种 TI 论坛上看到了您的 OPA4684 四通道运算放大器(和 OPA684 单通道运算放大器)的 SPICE 模型参考、但我找不到这些模型。

我会非常感激,如果你能告诉我哪里可以找到他们(或如果你能把他们发送给我).

提前感谢您可能提供的任何支持。

此致、

Stewart

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stewart:

    我找到了这款器件的两种不同型号。 它们基于两种不同的模型架构、因此一些参数有可能更好地反映数据表、但这是我们为该器件提供的两种模型。

    此致、

    Ignacio

    e2e.ti.com/.../OPA684Models.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ignacio:

    非常感谢以下内容。

    你提到了 2 个型号,但只有一个附加:你能给我发送第二个型号的详细信息吗?

    再次感谢、

    Stewart

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Stewart:

    很抱歉混淆。 文件应包含两个模型的电路。

    此致、

    Ignacio