This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF1108EVM:使用 TRF1108 EVK 进行差分 LVPECL 至单端转换和放大

Guru**** 2966700 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF1108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1580158/trf1108evm-using-trf1108-evk-for-differential-lvpecl-to-single-ended-conversion-and-amplification

器件型号:TRF1108EVM
主题中讨论的其他器件:TRF1108

我的应用需要通过光纤传输 LVPECL 信号

来自 FPGA 板的 LVPECL 信号应进行放大、并提供给光调制器的射频输入、该调制器期望信号为 7Vpp

为此、我需要放大和转换 LVPECL 信号以将输入转换为调制器

因此、第一步可以使用 TRF1108 作为模块、将差分 LVPECL 信号转换为单端信号、并将其馈送到光调制器作为输入

但我的问题是它会使信号反相、如何使其同相? 是否可以将 LVPECL N_INPUT 提供给 TRF EVK 的 P_INPUT? 反之亦然、P_通道呢?

它是否可用于我的应用、请建议使用任何替代方法将来自 FPGA 的 LVPECL 输出的 1G 数字数据转换为射频输入(方形)到电光调制器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shyam:

      绝对地、您可以在应用中使用 TRF1108 将差分信号转换为单端信号。 是的、您可以  将 LVPECL N_INPUT 赋予 TRF EVK 的 P_INPUT、反之亦然、从而使信号反转。  

    此致、

    Hruday