This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904-Q1:请求提交 IMDS

Guru**** 2814765 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A66-Q1, DAC539G2-Q1, TPS92633-Q1, LM2904B-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1578809/lm2904-q1-request-for-imds-submission

器件型号:LM2904-Q1
主题中讨论的其他器件:LM2904B-Q1、TPS7A66-Q1 、TPS92633-Q1、DAC539G2-Q1

尊敬的供应商:

我们请求您的支持部门将以下器件的 IMDS 数据提交给 Lacroix Electronics IMDS 公司 ID 24959。

Lacroix P/N

说明

供应商名称

MPN

1047698A.

IC LM2904B-Q1 SO8 CMS

德克萨斯州

LM2904BQDRQ1

1047918A.

IC TPS7A66-Q1 MSOP8 CMS

ti

TPS7A6650QDNRQ1

1035922A

IC TPS92633-Q1 HTSSOP20 CMS

ti

TPS92633QPWPRQ1

1047916A.

CMS-C DAC539G2-Q1 IC QFN16 CM

ti

DAC539G2WRTERQ1

如果您不是 IMDS 的正确联系人、请引导我们联系贵公司的正确 IMDS 联系人。 请回复此电子邮件、确认器件的提交计划。 谢谢!

 

 此致、

合规性支持团队
冲突矿产 — CBU
产品监管合规| APA Engineering

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您能否确认“IMDS"的“的含义?  这需要什么类型的数据? 我不熟悉这个首字母缩略词。

    此致、
    嘉莉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的留言。

    IMDS 是指国际材料数据系统。 它是汽车行业用于收集、维护、分析和存档车辆所用材料信息的全球数据存储库。 IMDS 报告包含有关组件和材料组成的详细信息、如物质名称、化学文摘社编号和百分比、以确保符合环境法规(例如 ELV、REACH 和 RoHS)。

    如果您需要更多详细信息或 IMDS 报告示例、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:


    所有 TI 汽车器件在投放市场时、均在 IMDS 中注册、作为 PPAP 完成的一部分。 因此、您应该能够找到 这两个设备的 IMDS 注册已完成。 如果您想申请 PPAP 文件、可以 在此处完成


    如果您还有其他问题、敬请告知。


    此致、
    嘉莉