This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM741:毫伏电源

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV333, DAC081C081

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1580344/lm741-milivolt-source

器件型号:LM741
主题中讨论的其他器件:TLV333DAC081C081

您好 TI 团队、  

我们希望创建毫伏源、以便为另一个电路提供 1mV 至 20mV 的电压、步长为 1mV。 电路也不应提供大于 10%的误差。  

您能否提供原理图或 TI 提供的任何其他 IC 以及原理图?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的电路如何选择要输出的阶跃? 大多数 DAC 通过 I²C μ A 或 SPI 进行控制。

    找到失调电压小于 0.1mV 的 DAC 会很困难。 因此、我建议使用一个简单的 DAC(如 DAC081C081)、并使用电阻分压器将其输出范围向下调整至 20mV。 如果需要加载输出、请使用电压跟随器(例如 TLV333)对其进行缓冲。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Haresh、

    克莱门斯有一个很好的观点。  如果要实现自动控制、需要使用数模转换器 (DAC)。  大多数 DAC 器件会输出 0V 至 5V 等较大的电压。  您可以使用分压器将输出分压至 20mV 电平。  对于 5V 信号、 可以使用 1kΩ 和 249kΩ 电阻器将信号电平降低至 20mV (V = 5V*1k/(1k + 249k)= 20mV)。  请注意、任何 DAC 都不会有 20 个不同的值(代码)。  DAC 始终具有二进制代码数(8 位 DAC 有 2^8 = 256 个不同的值)。  如果您需要一个简单的电路、可以在每个电阻器上放置一串带有跳线的电阻器(请参阅随附的内容)。  该电路具有许多元件、但在概念上很简单(请参阅随附的 TINA 电路)。   

    e2e.ti.com/.../simple-20mV-generator.TSC

    此致、

    艺术