This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC244:关于 SN74HC244PWR 的故障行为

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1579963/sn74hc244-regarding-the-malfunctioning-behavior-of-the-sn74hc244pwr

器件型号:SN74HC244


您好的团队、

我的客户正在考虑使用 SN74HC244PWR 进行数据总线连接、

然而、在大规模生产前板上、一些器件表现出所有输入和输出引脚都似乎被下拉至 GND 的行为。 当已知良好的器件安装在同一电路板上时、器件将恢复正常运行、因此我们认为这取决于器件、而不是与电路板相关的问题。

首先、我们要检查电路连接。 由于这涉及大规模生产电路板的原理图、我们更倾向于通过私人消息分享。 如果有人能提供帮助、请向我发送一个朋友的申请、以便我可以与您分享原理图。

此致、

Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyohei:

    逻辑器件有一个您可以发布的仅内部论坛。 如果这不可接受、您也可以向我发送原理图。

    此致、

    Nikki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nikki、

    感谢您的答复。

    您能否分享仅供内部使用的 Logic 内部论坛的 URL? 此内部论坛是否仅对发件人和 TI 代表可见?
    另外、我已经向您发送了朋友的申请、您可以接受吗?

    此致、

    Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nikki、

    我们收到了客户的设备、据报道出现了故障行为、我们在公司进行了端子到 GND 特征分析。 因此、我们确认了以下内容:

    • 对于两个器件:
      • 器件 1:引脚 11、16、17 和 18 短接;引脚 20 开路。
      • 器件 2:引脚 7、14、16、17、18 19 短路、引脚 20 开路。

    发现大量引脚短接、这表明故障可能是由 EOS(电过应力)引起的。 问题很可能是由于使用不当造成的。 客户要求制造商就何种使用条件可能导致此类故障提供意见。

    我们将通过私人消息分享大规模生产原型的电路图、因此、我们恳请您在调查此事时提供支持。

    此致、

    Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyohei:

    我已通过私人消息向您发送了联系信息。 我认为该主题已解决、您可以解决任何后续问题或通过电子邮件发送其他信息。

    如果没有波形或原理图、我就无法确定是什么导致了问题。 根据您的说明、我同意可能的原因是过压或过流超出数据表中列出的绝对最大值。 例如、 SN74HC244 没有可耐受过压的输入、如果输入电压大于 VCC、可能会导致这些类型的问题。

    此致、

    Nikki