This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC0330R:误导性的输出电压计算信息

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1580134/amc0330r-misleading-vout-calculation-information

器件型号:AMC0330R


在 7.3.3 中、Vout 公式如下所列:

image.png

但还有一个图显示 Vout = 0.9*VREF 当 VIN=VREF 时 VFSR、这两个信息不相加。

image.png

 

以 VREF=3V;VIN=1V 为例、通过该公式、Vout = 1/1.28*1.5+1.5=2.67V、图中得到 Vout = 0.9*3 = 2.7V

 

公式未考虑非线性、或者数字错误。 线性区域中这个数字的公式实际上是:

VOUT = VIN/VREFIN* VFSR (90%–10%)*VREFIN/2+VREFIN/2

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我与负责数据表的系统工程师讨论了本主题。 他承认,图形不是完全匹配的公式,因为水平应该是 11 和 89%。 请参阅数据表中提供的正确公式。

    此致、Jiri Panacek