This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3012:封装信息

Guru**** 2845290 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1577625/tlv3012-packaging-information

器件型号:TLV3012


尊敬的团队:

希望 这封电子邮件对您有帮助。

我们的客户已购买器件 TLV3012AIDBVR。
PO 编号:029-D3091  
客户评论如下:
不过、根据数据表、该器件被归类为 MSL 等级 2。
根据 MSL-2 封装、预计器件会以 MBB 袋的形式收到。
收到的器件随附 ESD 保护套。

我们库存中的零部件以客户收到的相同包装接收。

请就此问题提出建议。

谨致问候、
Swafa.ka.

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swafa、

    包装盒的 MSL 级别是多少 标签 显示?

    不同的组装地点可能具有不同的 MSL 级别。 MSL1 和 MSL2 混合使用、具体取决于此器件的组装地点。

    在线显示的 MSL 级别和数据表将是可用 MSL 级别的最坏情况、即 MSL2。

    如有疑问、请信任方框标签值。

    MSL1 发货时不带 ESD 袋。

    请参阅“半导体封装方法“应用手册的第 20 页:

    https://www.ti.com/lit/pdf/SZZA021

    请发送标签图片、或提供日期代码或批号进行确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、
    你好。

    感谢您的留言和及时的支持。

    请查看以下包装图片:

    ...

    数据表中的框标签提到了 MSL 级别 2。
    收到的包装为 MSL1。

    客户需要与此相关的文档。

    请审核并提供建议。

    谨致问候、
    Swafa.ka.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    道歉、

    我发现在附加包装的图片时出错。
    请在下面查找生产日期代码和批次代码:
    生产日期代码:2430+5  
    批次代码:4465532PHI  

    如果您有任何问题、请随时提出进一步的问题。

    谨致问候、
    Swafa.ka.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    你好。

    您能否确认是否接收到器件  TLV3012AIDBVR。 封装中的缺陷是可以接受的?

    生产日期代码:2430+5  
    批次代码:4465532PHI  

    请提供建议。

    谨致问候、
    Swafa.ka.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swafa、

    该批次是 MSL1、不需要 ESD 袋。

    我看了 ATS 的这个设备,它不包含包 (“干包装“).

    相关文档:

    请参阅“半导体封装方法“应用手册的第 20 页和第 21 页:

    https://www.ti.com/lit/pdf/SZZA021

    内容正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    感谢您提供详细的信息和支持。

    祝你度过美好的一周!

    谨致问候、
    Swafa.ka.