This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA819:输出异常

Guru**** 2811595 points

Other Parts Discussed in Thread: INA819

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1580197/ina819-output-exception

器件型号:INA819


尊敬的先生:

正常模块和异常模块的输入波形和峰值相同,但异常模块输出波形的峰值大约是正常模块的三倍,放大因子大于正常值,导致模块校准模式下出现异常流动;

正常:

vin1.png

vout1.png

异常:

vin2.png

vout2.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anson:

    我很高兴能提供帮助。 您能否提供原理图或描述测试设置、说明如何使用 INA819 器件?

    此致、

    Taylor Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Allan:  

    Sch、FYI!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anson:

    感谢原理图。 您能告诉我以下几点:

    • 电源电压 AVDD 和-AVDD
    • 您能否阐明器件输入端子上的电压/波形?
    • 正常模块与异常模块之间的设置/原理图是否有任何差异?

    如果模块相同、您是否执行了 A-B-A 交换以测试换出设备时问题是否仍然存在?

    此致、

    Taylor Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Allan:  

    1.供应电压为 3.6;

    2.波形:  

    3、YSE ,我们进行了 ABA 交叉验证实验,不良现象跟随芯片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anson:

    如果 ABA 交换表明器件就是问题所在、那么我相信可能会发生一些与增益引脚意外短路或器件存在其他物理问题、因为 INA819 的增益误差规格最大值为 ±0.15%、这并不能解释两个模块之间增益差异的显著性。  

    能否对器件及其引脚进行目视检查? 是否发生了任何会损坏该器件的 ESD 或 EOS 事件?

    此致、

    Taylor Allan