This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4531:THS4531 作为 CT 放大器

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: INA181, INA187, THS4531, THS4631, OPA810, THS3470

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1570491/ths4531-ths4531-as-ct-amplifier

器件型号:THS4531
主题中讨论的其他器件: THS4631OPA810、INA181 、INA187、 THS3470

工具/软件:

THS4531 是否可以成为一款适合与低电流电流互感器(即 10mA 输出小于)配合使用的出色跨阻放大器。
我想象电路中的 IN+和 OUT-之间以及 IN-和 OUT+之间以及 IN+和 IN-两端的 CT 之间会有电阻器。

我认为它会解决 CT 跨阻放大器中的直流偏移问题是正确的、因为直流时的高增益等于 R 除以 CT 的电阻、这在 AD 应用手册中进行了讨论

www.analogue.com/.../transimpedance-amplifier-buffers-current-transformer.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ian、

    我可以帮助您思考这个应用。  我想确认您正在考虑使用全差分放大器 (FDA)、例如 THS4531、该器件将有两个输出作为差分对。  这是否符合您的应用需求?

    考虑 FDA 时的一个关键项是 VIN+和 VIN-的输入阻抗相对较低、这与典型电压反馈运算放大器上的高输入阻抗相比。  一些电压反馈运算放大器甚至被描述为高输入阻抗、例如具有 JFET 输入级的运算放大器。  OPA810 和 THS4631 就是一些示例。

    FDA 允许将直流共模电压转换为 VOCM(输出共模电压)引脚的任何设置。  器件数据表中提供了一些示例。

    您是否有一组特定的要求或设计注意事项希望一起解决?  我可以确保避免任何常见错误、并选择正确的器件来解决信号链问题。

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在进行了一些测量之后、我认为 AD 的朋友有点过于谨慎。 我的 CT 具有 250Ω 的直流电阻、跨阻放大器的反馈电阻仅为 120Ω、因此直流增益将约为 0.5。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    这是很好的信息、让我再看看如何实现电路。

    如果您希望复制 AD 文档、还是希望扩展该主题以使用 THS4531 等全差分输出、您是否可以分享?

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ian、

    您的设计是否取得了进展?  如果您有任何反馈、结果或其他问题、我很高兴收到您的更新。

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    编号 我放弃了。 将跨阻放大器与 CT 配合使用的问题在于、它需要提供与 CT 相同的电流量。 可能是几十 mA。 由于 CT 仅受 Voltage*时间的限制,它可以在短时间内输出非常高的电流,然后放大器必须匹配,如果不能,会发生什么情况? 我回到负载电阻器问题上、并认为 INA187 是 INA181 的一项改进、因为它能够承受负向瞬态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ian、

    换档寻找新方法令人沮丧、但我希望您的新解决方案能有效发挥作用。

    另外需要注意的是、我们有一个可以处理大电流的最新器件:THS3470。  对于您遇到的任何高电流瞬态电路或未来的设计、需要考虑这一点可能会很有趣。

    此致、

    Alec