This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR305:电流消耗

Guru**** 2845830 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR305, XTR300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1576968/xtr305-current-consuption

器件型号:XTR305
主题中讨论的其他器件: XTR300

我在设计中将 XTR305 用于输出 4 –20mA 或 0-10V。我想在我的设计中使用 4 个 XTR305。我是否知道–15V 和+15V 将消耗多大的电流?这样我就可以选择电源模块。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sreekar、  

    您能阐明如何配置 XTR305 吗?  

    图 2 显示了静态电流与总电源电压间的关系图:  

    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashley、

    感谢你的帮助。

    因此、我们将使用 DAC mcp4728 配置 xtr305、其中包含 4 个通道。

    使用–15 和+15V 输入连接至 xtr305。

    此致

    Sreekar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sreekar、  

    输入电压是+/–15V 还是电源电压轨? 如果您不需要双向电流或电压输出、我建议使用 XTR200。 如果存在这种问题、该器件还具有更低的电流消耗。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我想在我的设计中使用 4xtr305。如果将 4xtr305 连接到同一个 DAC_GNDS 会发生什么情况。它会影响输出 4 个–20mA 或 0-10V、还是连接同一个 DAC_GNDS 不会有问题。请告诉我。

    image.png

     

     

    此致

    Sreekar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sreekar、  

    我删除了您创建的独立线程、因为它看起来像一个重复帖子。 如果这不是重复的、请发布新主题。  

    感谢您提供有关此设计的更多信息。 根据示意图、您似乎正在绘制一个具有两个输出的 4 线变送器设计。  XTR300 适用于 3 线变送器、不能用于 4 线变送器设计。  

    请参阅 此处的博客和常见问题解答链接、了解如何进行 4 线制设计:  

    【常见问题解答】什么是 4 线 4 –20mA 电流变送器? -放大器论坛 — 放大器- TI E2E 支持论坛

    如何设计完全隔离的 4 线传感器变送器 — Precision Hub -存档 — TI E2E 支持论坛

    此致、
    Ashley