This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4551:有关标题为“'用于仪表鉴定的高 Q 有源差分带通滤波器参考设计“#39 的文档中的公式 7 的问题;

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1581242/ths4551-question-about-equation-7-in-document-titled-high-q-active-differential-band-pass-filter-reference-design-for-instrumentation-qualification

部件号:THS4551


第 8 页上的公式 7 标题为“更多信息“的文档 《用于仪表认证的高 Q 有源差分带通滤波器参考设计》 似乎并不产生正确的中心频率。  在输入第节中的示例参数时、公式 1 至 3 会生成正确的电阻值 1.5.4.3 第 9 页:

假设增益 (G)= 1、频率 (Fc)= 2kHz、电容器 (C)= 300nF 且 Q 因数 (Q)= 1.13  

公式 1、2 和 3 生成的电阻值与中的值相匹配 表 6. 但公式 7 得出 Fc = 140,723,866.2Hz、而不是 2000Hz。

如果公式 7 正确、我需要了解它是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我将完成数学工作、帮您调试这个问题。  您的系统电路是否与此参考设计的要求类似?

    如果您共享元件值或电路、我可以帮助确认或验证您的滤波器设置。  与参考设计相比、可以使用其他方法或源推导/计算具有 FDA 的 MFB 带通滤波器。

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这可能是个拼写错误。  请参阅以下调整、该调整提供了第 9 页示例中使用的正确 2000 Hz 参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    啊,这肯定会造成错误的价值!

    如果您对流程有信心(我同意这是公平合理的)、您可以使用相关文档页面右下角的蓝色超链接提交文档反馈。

    如果可以、请这么做、因为这样可以帮助我们的团队跟踪 e2e 之外的变化、并能够确定何时可以完成修复或修改部分。

    感谢您对 Michael 的帮助!

    此致、

    Alec