This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLE2064:TLE2064IDR 器件按生产日期代码的电气差异

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TLE2064

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1580734/tle2064-electrical-differences-of-tle2064idr-device-by-date-code

部件号:TLE2064


我们有 TLE2064IDR 器件未通过电路内 (ICT) 测试、我相信这与 PCN 相关的芯片和/或键合线的变化有关。  故障器件具有以下标记:顶部= TI51CKJ5K 和 TLE2064I;底部= KCP01 和 KCQ01

您能告诉我如何读取 TLE2064IDR 器件的生产日期代码吗?

此外、2023年12月5日 PCN# 20231130004.1 的 PCN 指出、没有预期的形式、拟合或功能变化。  当芯片发生变化并且键合线直径从 0.96mil 变为 0.8mil 时、我看不出电气特性会有何变化。  显然、我们的 ICT 系统检测到了变化。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Glenn、

    顶部标记我们是内部跟踪系统。 我能够查找您的特定货件、它是 PCN 之后的器件。

    ICT 测试可能会由于器件 ESD 单元中的更新而失败。 TLE2064 于 20 世纪 90 年代发布、自那时起、有关 ESD 保护的行业标准和知识大幅增长。  应用手册 运算放大器中的 ESD 单元的第 6.1 节对此进行了说明。

    您能否确认设备在 ICT 过程中是否出现功能故障? ESD 保护不应影响器件在正常运行期间的性能。

    此致、
    嘉莉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘉莉,非常感谢你的答复。  主要关切的是、该装置是否有足够的变化、使信通技术成为一个问题。

    PCN 状态“没有改变“的形式、适合和功能,这是非常令人沮丧的。

    我们在这里没有客户提供的功能测试的奢侈品、因此我们只依赖于 ICT 覆盖范围。

    您提供的信息足以证明我们的 ICT 工程师可以修改 ICT 计划、从而使这些新的和改进的部件不再在 ICT 中失效。

    另外、我知道这些器件是 PCN 之后的器件、因为卷带标签显示的生产日期代码为 2505+5。  我不确定那是否是 2025 年 5 月 5 日?

    这就是我想知道如何读取器件上的生产日期代码标记的原因、以便我可以向接收检测团队解释如何读取它们。

    是否允许您共享信息。 如何读取生产日期代码标记?

    再次感谢您的协助、

    Glenn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Glenn、

    2505 年为 2025 年第 5 周。 它是一种 YYWW 格式。 +5 表示 此设备的保质期延长至 5 年。 由于我们现在仅生产 PCN 之后的器件、因此您收到的以“25"开头“开头的任何装运都是确定芯片是 PCN 之前还是之后的好方法。  

    感谢您对 PCN 表的反馈、我们期待您 进一步改进我们未来的 PCN 版本。

    此致、
    嘉莉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、您不能告诉我如何辨别器件标识生产日期代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Glenn、

    生产日期代码采用年 — 年-周格式。 因此、生产日期代码的 4 位数字对应于年份的最后 2 位数字、以及该年份的那一周。 要解码运输标签和器件标识的更多信息、请参阅 此处的此文章

    如果您还有其他问题、敬请告知。

    此致、

    嘉莉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了。  谢谢你嘉莉!