This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV171:绝对最大值表中的输入电流

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA990, TLV171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1581326/tlv171-input-current-in-absolute-max-table

器件型号:TLV171
主题中讨论的其他器件:OPA990

您好:

我想确认绝对最大值表中以黄色标记的电流规格的含义。

 

在 OPA990 等其他器件型号的数据表中、有一条注释说明如果电流限制为 10mA、INpiut 引脚电压可能会过大。  

 

但在 TLV171 数据表中、没有这样的注意事项。
我只想确认这个+–10mA 是否具有相同的含义。
如果 TLV171 中的电流被限制为 10mA、那么可以通过 V+电压输入到输入引脚吗?

在我的客户案例中、断电期间输入引脚可能会施加一定的电压。
但电流可能达到 2uA 水平。

此致、
Oba

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oba、

    每当您看到下表所示列出的绝对最大额定电压和绝对最大额定电流时、您可以在输入端前面添加一个串联电阻、以限制电流并保护器件。  串联电阻不仅会限制电流、还会限制输入引脚上的电压。  原因是输入引脚的电压将与电源电压相差一个二极管压降。  在下面的电气过载示例中、输入电压等于电源+ Vdiode、因为输入和电源之间有一个正向偏置 ESD 保护二极管。  串联电阻器可将电流限制到 10mA 或更小、但也会降低电压、以将输入电压限制在安全值。   

    现在、根据您的情况、您可以添加一个限流电阻器、以在断电情况下保护运算放大器。  但是、施加到输入端的任何电压都将通过 ESD 二极管引导至电源。  在某些情况下、即使电源引脚未通电(即,通过 ESD 二极管从输入端供电)、这也可以为器件加电。  出现这种意外的电源有时会打开器件、有时器件会处于意外模式。  这是因为、通常当以这种意外方式供电电源时、电源电压会超出规格、并可能会长时间保持在此状态。  我怀疑你会有这样的问题,因为你的电流限制在 2uA。  归根结底、我们不建议在运算放大器未通电时向其施加信号。  但是、如果您对输入进行电流限制、这很少会导致问题、在本例中、电流非常小、因此我认为您可以接受。   如何保护运算放大器免受静电放电和电过应力损坏 详细介绍了该主题。

    希望这对您有所帮助。

    此致、艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、艺术、

    非常感谢您的详细解释。

    我不确定客户能否放置电阻器。

    但基本上、V (+)+0.5V 上的输入电压可以施加到输入引脚、这意味着如果电流限制在 10mA 以下、不会损坏。  
    但可能会导致电源电压升高。 但 2uA 可能不会产生太大影响。
    对吧?

    此致、
    Oba

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oba、

    您是对的。  2uA 不应该是问题(即使没有电源)。

    艺术