This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM124M:钳位电压

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1581940/lm124m-clamping-voltage

器件型号:LM124M


LM124FKB 器件是否承受 TVS 二极管的钳位电压 (16V 和 26V)  

请解释

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您是指在 LM124FKB 的电源线上使用 TVS 二极管且连接到 GND 吗?  您需要对此进行澄清。  最大 电源电压为 30V、因此、如果使用 TVS 二极管将电源电压保持在 30V 以下、则是的、这应该是可以的。

    此致、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、它是指电源线上使用的 TVS 二极管、其中电源线上 的电压将为 16V、信号线上的电压将为 26V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您能 提供一个原理图来帮助我们了解电路吗?

    此致、
    Mike