This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6684Q1EVM:TAS6684EVM 演示板–任何输入源均无音频输出

Guru**** 2779905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1581797/tas6684q1evm-tas6684evm-demo-board-no-audio-output-from-any-input-source

器件型号:TAS6684Q1EVM


我目前正在测试 TAS6684EVM 演示板、但我遇到无法获得任何音频输出的问题。 我已经尝试了所有可用的输入源— USB、同轴电缆和 SPDIF —但它们都不会从输出中产生任何声音。

我已仔细遵循用户指南说明、验证了电源和连接、并确保在使用 USB 接口时我的 PC 正确识别电路板。 但是、尽管进行了多次尝试和配置、但仍然没有音频输出。

您能否帮助我解决此问题或提供有关如何正确配置主板以获得音频输出的指导?
如果需要、我可以提供其他详细信息、例如屏幕截图、连接设置或固件版本。

感谢您的帮助。

此致、

Massimo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Massimo

    首先检查器件是否正确进入播放模式、使用示波器检查 OUT 引脚上是否存在 PWM 输出。  

    拍摄电路板的照片、我将检查 它上是否正确连接了所有跳线。