This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA236:关于 INA236EVM 检测范围和最大电流消耗的说明

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: INA236, INA232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1581292/ina236-clarification-on-ina236evm-sensing-ranges-and-maximum-current-consumption

器件型号:INA236
Thread 中讨论的其他器件: INA232

您好:

查看的数据表后确定 INA236 用户指南的链接 对于 INA232/234/236EVM、我想确认几点。 我不完全清楚评估板要测量的参数(电流,电压和功率)的工作范围。

我想知道 EVM 的出厂默认值是否可以直接用于应用。 在我当前的系统中、操作参数未达到这些限制、但在将来的版本中可能会达到这些限制。 如果需要进行任何调整才能在设计范围内正常运行、请提供指导。

此外、我想确认 INA236 的最大电源电流消耗 、因为我需要这些信息来为我的系统正确定义电源树。 我无法清楚地确定要为该器件考虑的基准电流值。

提前感谢您的帮助和澄清。

此致、
Sebastián Cardona Ramírez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    INA236 的最大电源电流消耗可在规格表中找到:

    对于您的设计、应使用数据表规格、而不是 EVM 的规格。 例如、EVM 用户指南限制了最大电流、因为接头会施加限制。 在定制 PCB 上、可以使用不同的连接器来处理大得多的电流。

    请告诉我、这是否能解决您的问题。

    此致

    广

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Guang、

    非常感谢您的回答;这对构建我的电源树非常有帮助。
    我想借此机会再问一个问题:请你更详细地解释一下这个词的确切含义 “静态电流“ 意味着什么?

    我 I²C 它是指器件在空闲状态下消耗的电流、但我想确认该值是否仅代表 INA236 的内部最大消耗、或者它是否还包括很少的活动、例如周期性转换或无源 I ² C 通信。

    再次感谢您的支持。

    此致、
    Sebastián Cardona Ramírez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sebastián、

    这是一个非常好的问题。 静态电流是指器件在活动状态下消耗的电流、这意味着器件正在主动进行测量(ADC 处于活动状态)。 它还 I²C I ² C 通信、该通信取决于时钟速度。 您可以参考图 6-22 来大致了解这种关系。

    此致

    广