This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C43:UCC28C43DR 在烧写测试后、诞生

Guru**** 2664975 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1582381/ucc28c43-ucc28c43dr-after-burn-in-test-found-born

器件型号:UCC28C43


我们安装 UCC28C43DR 日期代码 2516+5 coo:我在 boar 上并在 25、–40 度下执行测试、然后发现燃烧。 输入 110 V 直流、输出 3 A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kittiya、

    您能否提供您的原理图和系统图片? 我们想看看造成“烧伤“的原因

    此致、

    Adhvaidh