This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4197:设计查询

Guru**** 2929670 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA4197

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1582465/opa4197-design-inquiry

部件号:OPA4197


尊敬的团队:

我计划在模拟卡中使用 OPA4197。 我计划提供+12V 和–12V 作为输入电源。 请提供这些 V+和 V-引脚的电源电流是多少、因为数据表中仅提及有效的电流详细信息。

 

此致、

Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhishek、

    数据表中定义了整个电源电压范围和温度范围内的典型和最大电源电流。  这是 静态电流。  静态电流是指运算放大器在空载时消耗的电流。  数据表显示了典型电流如何随电源电压和温度的变化而变化。  电源电压和温度对 静态电流 (IQ) 的影响都很小。  由于 数据表中在温度和电源电压范围内定义了 IQ、因此您实际上并不需要曲线。  也就是说、您可以使用为任何电源或温度提供的最大值、它将有效。   

    假设您具有负载阻抗和反馈电阻、运算放大器消耗的实际电流将与 Iq 不同。  如果您知道输出电压范围以及 负载阻抗和反馈电阻、可以计算电源电流。  只需将最大输出电压除以阻抗即可获得运算放大器输出电流。  电源电流为 ISUP = IQ + ILOAD。  在以下示例中、可以使用以下公式计算:ISUP = 10V/(20kΩ)+ 10V/1k + 1mA = 11.5mA。  请注意、1mA 是典型 Iq。  另请注意、当输出电压为正时、正电源电流将增加、而当输出电压为负时、负电源电流将增加。   高精度运算放大器实验室 “功率和温度“一节详细介绍了此主题。

    此致、艺术