This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL074:瞬态干扰后的输出振荡

Guru**** 2690485 points

Other Parts Discussed in Thread: TL074

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1582143/tl074-output-oscillation-after-a-transient-disturbance

器件型号:TL074


您好的团队、

我的客户使用 TL074C 作为电压跟随器来为另一个放大器生成 1.5V 基准。

现在问题出在存在机械继电器操作时、TL074 的输入端和输出端都将受到影响、并且输出端将产生振荡。

image.png

TL074 的输入信号为 1.65V、增益为 1V/V  输出为 1.65V 至另一个放大器以提供 Vref。

image.png

 

 image.png

image.png

image.png

黄色信号是 TL074 的输入信号、蓝色信号是输出信号。

可以看到、当输入信号很小但仍然存在振荡时。  

输出电容为 100pF、会意外出现振荡。 如果客户使用更大的电容(如 330pF)、 则发生故障的概率会增加。

image.png

当负载为 100pF 时、TL074 应具有足够的相位裕度。

您知道为什么它很容易受到干扰和输出振荡。

你有什么建议来解决它吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gary、

    1. 您认为 TL074 输出端的 100pF 不应导致运算放大器振荡是正确的。  TL074 应在输出端保持 100pF 稳定。
    2. 我看到了两个原理图。  
      1. 顶部原理图展示了一个产生 3.3V 电源的 LDO。  该 3.3V 电源是运算放大器电路(缓冲器)的输入。  运算放大器电路直接驱动两个电容器。  我预计该电路会不稳定。  缓冲器驱动的两个电容器中有一个极化电容器、因此它可能具有较大的值(例如 10 μ F)。  对于大容性负载、隔离电阻通常非常小(1 欧姆或更低)。  下面的链接展示了使运算放大器保持稳定的许多方法的文档。  对于这种电路、缓冲器方法是一种很好的方法。  请参阅第 4.3 节。
      2. 底部电路显示了一个连接到电容器的差分放大器。  该电路包括一个隔离电阻器。  需要根据负载电容值调整电阻值。
      3. 提到继电器输入和 100pF 负载。  我看不到继电器、也不清楚哪个电路是问题。
    3. 首先、可能会导致不稳定的因素有三种。
      1. 容性负载。
      2. 寄生电容和大反馈电阻上的谐振电容。  实际上、它是 RF 和 CINV 的 RC 时间常数。
      3. 去耦不良。
    4. 容性负载可以来自分立式电容器或寄生。  例如、长电缆可能具有很大的电容。  输出端可能有一些超过 100pF 的电容。  我将断开输出与电路其余部分的连接、看看振荡是否消失。

    e2e.ti.com/.../SBOA626_2D00_stability_2D00_9_2D00_16_2D00_2025.pdf

    此致、艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kay:

    客户现在想弄清楚它出现输出振荡的原因。 他们知道添加输出电阻器会有所帮助。

    对于两个输出电容器、它们仅使用一个:C78_100pF。 C38 为 47uF 但未使用。

    添加机械重放原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gary、

    1.根据您的评论“使用一个: C78_100pf. C38 为 47uF 但未使用“我认为您的意思是振荡电路为下面的电路。  在您的原始帖子中、您发布了两个电路、我不知道您为什么发布了第二个运算放大器电路。  该电路是否也有问题?

    2.在您的原始帖子中,您提到了“问题是当有机械继电器动作时“。  您在上一个帖子中发布了继电器、但我没有看到继电器电路与上面驱动 100pF 电容器的电路之间有任何电气连接。  两个电路之间是否有电气连接?  如果没有、继电器是否会切换大电流、以便在切换时在运算放大器中感应信号?  在任何情况下、我都不能确定继电器确实是问题所在、因为它实际上只是触发不稳定。  问题在于不稳定、而不是触发源。

    3.运算放大器在器件附近有去耦电容器吗?  去耦不良(即去耦电容器不靠近运算放大器)会导致不稳定。  PCB 上的每个有源器件都应具有本地去耦电容器。   

    4. 断开输出端的所有电容器,确认运算放大器是否仍然不稳定。  如果是、我会切断运算放大器输出端的布线、使其不会连接到任何地方、并直接检查运算放大器输出引脚上的稳定性。

    5.您的客户可以用另一个运算放大器替换运算放大器。  我怀疑他们会发现替代也是不稳定的。  运算放大器输出端存在一些导致不稳定的未加考虑的电容。

    6.上面的电路显示了 100pF 电容器和 47uF 电容器。  我假设您的客户最终会想重新添加 47uF。  连接这个大容性负载将导致不稳定。  在我的原始帖子中、我附上了一个文档 、并建议使用缓冲器方法(第 4.3 节)。  我认为、如果您的客户计划安装 47uF 电容器、则客户会希望这样做。

    如果您想进一步详细讨论此问题、您可以拨打电话。  此外、为什么不在内部论坛上发帖?  这是分享客户原理图的更好方法。

    此致、艺术