This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS9000:提供更新版本

Guru**** 2796315 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF37A73, TRF37B73, THS9000, TRF37C73

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1582182/ths9000-newer-versions-available

器件型号:THS9000
主题中讨论的其他器件: TRF37C73、TRF37B73、TRF37A73

您好:

我们最近针对 THS9000 测试了您的评估板、IC 似乎满足了我们对其性能的要求。

但是、您的主页上指出“提供了此产品的较新版本“

www.ti.com/.../THS9000

例如、此处列出的 IC 电路 TRF37C73 可在 3.3V 电压下运行、即我们的目标电源电压。

根据这两款器件的数据表、我们发现 TRF37C73 和 THS9000 有些相似、但并不完全相同。
因此、我们的问题:

  • 在生命周期方面、是否建议将 TRF37C73 用于新设计、而不是 THS9000?
  • 我们是否可以预期 TRF37C73 会出现与 THS9000 相同的行为、例如使用 BIAS 引脚调整增益等?
  • 如果不考虑上述相似性、您是否会建议实施 TRF37C73 而不是 THS9000?
  • 您计划如何制造 THS9000? 即使有更新版本、仍然建议用于新设计吗? 需要多长时间?

感恩、

此致

Ernst Otto

Hellberg Safety AB、瑞典

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ernst、

    THS9000 是一种较旧的设计、TRF37C73 在生命周期方面的运行时间肯定会更长。

    但这些器件完全不同、需要在实验室中重新评估、以确定 TRF37C73 是否能满足您的需求。 不进行增益调整、但有几个不同的增益选项、例如 TRF37A73、TRF37B73。 还有一个 5V 版本可获得更好的线性度、具有类似的增益选项。

    由于机密性原因、在 THS9000 的特定寿命方面、我说不出太多。 但我可以说、我不建议将其用于长时间运行的产品。 TRF37C73 在使用寿命方面会是更好的选择。

    谢谢、如果您有任何其他问题、
    基定