This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA567:采用小型封装的产品

Guru**** 2812155 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA567, ALM2402-Q1, ALM2402F-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1569292/opa567-products-with-small-packaging

器件型号:OPA567
主题中讨论的其他器件: ALM2402-Q1ALM2402F-Q1ALM2404-Q1

工具/软件:

您好、

我想知道您能不能告诉我一款产品的封装比 OPA567 更小、具有 2 个通道并且满足以下规格。 OPA567 具有较大的输出电流、对于低压驱动很有吸引力、但大型封装是一个瓶颈。

电源电压:4.5V 或更高
持续输出电流:400mA 或更多
CH 编号:2.
输出电压:0.5V
失调电压:10mV 或更低
轨到轨:如果输入和输出都兼容 V 侧就更好了。
应用:为 LVDS 输出电路的两极供电。

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nishie  

    我有一个完美的器件、试试 ALM2402QDRRQ1。

    ALM2402 是一款双路功率放大器、采用小型 3x3 WSON 封装、 Vs 范围为 4.5V 至 16V。

    此器件可以输出高达 750mA 拉电流和 550mA 灌电流的电流、并且摆幅非常接近电源轨:

    Vos 的典型值为 1mV、超防护带设置为最大 15mV  

    在此快速说明一下、我无法保证您永远不会看到 10+mV 器件、但这种分布应该有助于表明 15mV 最大值更多地是总限值、而不是实际的最大 Vos 估算:  

    该器件为 RRO、在 V-+.2V 和 V+–1.2V 之间有效

    请注意、您可以将 VCM 设置为 V-、那么您只会看到更高的 Vos 和更大的失真误差。  

    这是一个非常相似的器件 (ALM2402F、其中我们展示了 VCM 上的 Vos:

    该器件特有的、我们有单独的输出和输入级电源、因此您可以始终施加更多的输入电源以在驱动大输出电流时有效地实现此 RRIO、而不会增加功率损耗。

    请让我知道您的想法。 在我看来,这款设备可以满足您的大多数要求,并提供一些额外的功能。  

    谢谢、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob-San:

    感谢您对产品的介绍和详细说明。

    我会检查你告诉我的。

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Nishie-san

    如果您对 ALM2402 的设计有任何疑问、请联系我们。

    谢谢、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob-San:

    我对设计有疑问。

    1.我想知道有关负载波动的信息、因为我使用 ALM2402-Q1 作为电源。 如果负载电流在 0mA 和 360mA 之间波动、输出电压会发生多大的变化? 我想要一些参考数据、即使是仿真数据也是如此。

    2.此外、当使用 VIN=5V、VOUT = 0.5V、360mA 时、IC 会产生多少热量?

    3.我找到了 ALM2402F-Q1、但我也想了解该产品的负载响应特性和发热信息。 由于它用作电源缓冲器、因此输入端几乎是直流电压。 因此、我认为也可以使用 ALM2402F-Q1。

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Nishie-san:

    1.输出电流导致的输出电压波动通常非常小、可能小于几 mV。 让我看看我是否可以为您获取这些数据。 如果有任何变化、瞬态行为的影响将比输出电流变化产生的直流误差更大。  

    2.如果我知道电源电压和另一个通道在做什么,我可以计算这个值。  

    ALM2402F 与 ALM2402 非常相似、但提供了更多的压摆率。 我们还可以看到该器件上的摆幅性能有所下降。 如果您不需要在非常靠近电源轨的位置摆动、ALM2402F 也是一个不错的选择。  

    谢谢、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob-San:

    感谢您的支持。

    1.如果您还能查看瞬态电流变化的数据,我将不胜感激。

    在温度计算方面、理解使用了以下公式是正确的吗?

    在设计电压和电流时确保 Tj 不超过 150°C 是正确的吗?

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie:

    可以对瞬态电流变化进行仿真、我只需要知道负载变化的参数。  

    完全正确、该公式将用于评估 IC 中的总 Pd。 我倾向于使用 Psi JB 进行热计算、但 Theta JB 也有效。  

    使用散热焊盘时、Yuu 将看到明显更好的热性能、而不是仅使用 θ JA  

    OTF 关断可能发生在低至 157C 的情况下。 我建议将 Tj 保持在 150°C 以下、低于 140°C 是一个很好的裕度目标。  

    谢谢、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob-San:

    我想知道负载从最大值变为最小值。 因此、您能否获得有关从 0mA 到 360mA 的更改的数据?

    感谢您回答热量计算问题。

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie-san:

    以下是不同负载电流下的 ALM2404-Q1 瞬态性能:

    谢谢、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob-San:

    感谢您进行仿真。

    了解这种输出电压波动可以通过去耦电容器来抑制、我是否正确? 我想连接一个 10 μ F 至 50 μ F 的电容器。

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie:

    是的、去耦电容器有助于防止瞬态事件期间电源轨上的电压骤降、并降低交流返回电流路径的阻抗。  

    如果希望在 V+和 V-上使用大电容器、请确保将最小的电容器放置在最靠近电源轨的位置。 换句话说、如果您打算使用 1uF、1uF 和 10uF、则可以将它们全部放置在尽可能合理的位置、其中 0.1uF 最靠近 DUT 电源引脚。

    我很高兴在原理图最终确定后查看设计。

    谢谢、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob-San:

    感谢您的检查。

    至于电容器的位置、下面显示的红线是否正确? 如果没有、您能告诉我红线中所示电容器的建议电容值吗?

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie-san:

    电路的 M1-M4 是什么? 如果我们在运算放大器的输出端连接大电容器、则会破坏放大器的闭环运行稳定。

    我们建议将本地去耦电容器放置在靠近器件电源轨的位置、如上图所示。 我们通常建议为这些电容器使用 1uF。 还可以在电路板上放置更多大容量去耦电容器、以进一步减少电源轨的波动。  

    谢谢、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob-San:

    我还有一个问题。

    我想确认 OPA567 和 ALM2402-Q1 是否能够满足“恒定电压输出 0.2V 和灌电流 360mA “的规格。 此时、负电源侧连接到 GND。

    当我参考 OPA567 的相对于电源轨的电压输出摆幅数据表中所述的 VS±0.2V(典型值)时、我认为可以满足规格要求。 但是、当我提到 V-(+0.3V) 时、我认为无法满足规格要求。 我的理解是否正确?

    当电流为 200mA 时、ALM2402-Q1 的 Vo 数据表中描述了 200mV(典型值)和 425mV(最大值)。 当电流为 360mA 时、该电压值也会增加、因此我认为无法满足规格是正确的吗?

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nishie-san

    你的理解是正确的。 Slight smileμ s

    ALM2402 在余量为 0.2V 时不能满足 360mA 要求。 将两个 ALM 通道并联可能会在 360mA 上相对于电源轨产生 0.2V 的摆幅、但并非所有器件都能满足此性能水平。  

    ALM2402:

    OPA567:

    另一方面、OPA567 将能够满足这种性能水平:

    我们可以使用 OPA567 继续进行此设计吗?

    谢谢、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob-San:

    感谢您的支持。

    1.了解这些规范也适用于直流(恒压)输入,我是否正确? (您是说直流失调电压是 0.2V 吗?)

    例如、当 OPA567 VS=0V 时、如果在输入端子上施加 0V、那么我认为输出电压变为 0.2V 是正确的吗?

    2、关于 ALM2402-Q1 的输出电压规格、是否使用以下表示法、因为输出是在摆动条件下测量的?
    ・μ A 灌电流表示正输出摆幅或 VOH
    负输出摆幅或 VOL 的・拉电流表示法

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie:

    [quote userid=“460063" url="“ url="~“~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1569292/opa567-products-with-small-packaging/6095420 了解这些规格也适用于直流(恒压)输入时、我是否正确? (您是说直流失调电压是 0.2V 吗?)

    这是一种简单的思考方式。 实际上、器件是非线性的、因此它不会很好地响应额外的负载影响。  最小输出电压取决于负载、因此您可以在 IN+上输入 50mV、然后看到器件驱动至 51mV (Vos 的输出电压+1mV)。 然后、您可以将 1A 负载电流连接到器件、现在由于输出摆幅限制、输出上升至约 80mV。

    [quote userid=“460063" url="“ url="~“~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1569292/opa567-products-with-small-packaging/6095420 此外、关于 ALM2402-Q1 的输出电压规格、是否使用以下表示法、因为输出是在摆动条件下测量的?
    ・μ A 灌电流表示正输出摆幅或 VOH
    ・负输出摆幅或 VOL 的拉电流表示法

    创建此数据表的工程师未明确指出所指定的内容。 我怀疑供电方/受电方实际上发生了翻转、因为它们可能是在查看负载而不是 OPA。  

    对于 OPA、向接地负载提供的电流为 VOH、向接地负载灌入的电流为 VOL。  

    拉电流:

    灌电流:

    请让我知道这是否有助于阐明器件性能。

    谢谢、

    Jacob