This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6655:放大器振荡

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6655

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1581951/lmh6655-amp-oscillate

器件型号:LMH6655


我使用 LMH6655 作为对数放大器 AD8310 和 ADC121L02 之间的电压跟随器。  
为什么输出有时会振荡? 电源轨在示波器上看起来很干净。  
如何选择反馈电阻器和电容器、以及我应该在输入和输出线路中放置哪些串联电阻器以保持环路稳定?

image.pngimage.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Song、  

     第一个电路配置(第一个图像)是否振荡、第二个电路配置(第二个图像)是否振荡?是否正确? 如果正确、是否可以尝试将 R2054 替换为 25 Ω 电阻器而不是 2k Ω 电阻器?

    谢谢您、

    Sima