This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH32404:LMH32404 串联电阻、当通道多路复用到一个 ADC 时

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH32404, ADS117L11, ADS117L14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1579345/lmh32404-lmh32404-series-resistor-when-channels-are-multiplexed-to-one-adc

器件型号:LMH32404
主题中讨论的其他器件: ADS117L11ADS117L14

您好:  

我们计划使用 LMH32404 作为 4 个光电二极管的多路复用模式、并使用一个通道 ADC。 数据表图 7-3 有合并输出的原理、我们应该如何选择 Riso 电阻器阻值? LMH32404 和 ADC 电路板上彼此非常靠近、因此是否根本需要串联电阻?

初始计划是使用 ADS117L11 作为 ADC、但您是否对 ADC 元件有任何其他建议? 采样率最大为 1MSPS、在实践中可能更低。 CPU 具有 SPI 接口、该接口具有最大 30MHz SPI 主器件读取频率。 如果您想知道低 ADC 采样率、那么应用不是激光雷达。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ari、

      没错、如果物理上彼此靠近、则不需要阻抗匹配。 但是、由于 ADC 的内部阻抗、我们仍然建议使用较小的隔离电阻器。 它很可能不会影响放大器、但最好放置一个 5-10 欧姆的小型电阻器、将其与放大器的内部输出阻抗隔离。

     我将此主题移至 ADC 团队、以便回答您问题的第二部分。  

    谢谢您、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ari、

    我们建议在放大器和 ADC 输入之间使用 RC 滤波器;这有助于保持 ADC 的性能。  使用 22 Ω 串联电阻器和 2.2nF 差分电容器的差分滤波器非常适合大多数应用。  由于 LMH32404 已具有内部 10 Ω 电阻、因此外部电阻可能存在差异、在本例中为 12 Ω。

    此外、如果多路复用到单个通道、由于内部数字滤波器的稳定时间、数据速率将要低得多。  使用低延时同步滤波器时、OSR 设置为 12、4.38us 时的最短稳定时间(延时)。  这会将有效数据速率限制为 1/4.38u、或 228kSPS。

    我建议使用 4 通道版本 ADS117L14、这将保持每个通道的完整数据速率。  这也允许使用宽带滤波器、该滤波器具有更平坦的频率响应、尽管对于短脉冲宽度、如果您需要捕获这种波形、sinc 滤波器可能是更好的选择。

    ADS117L14 需要帧同步接口;您仅提到 SPI。  如果这是硬性要求、您可以使用单通道 ADS117L11 并配置为并行 DOUT 以支持 ADC 的最大数据速率(这将需要 MCU 上的 4 个 SPI 端口)。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用