This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR300:XTR300AI 总功率耗散

Guru**** 2813635 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1577021/xtr300-xtr300ai-total-power-dissipation

器件型号:XTR300


尊敬的支持团队:
在当前的项目中、我们使用 XTR300AIRGW。
出于安全原因进行所有必要的计算、
我们需要有关芯片热行为的完整信息。
请告知我们、总功率耗散 PD(单位为瓦特)。
谢谢、您、您好、Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:  

    由于最初未正确分配线程、因此对延迟表示歉意。  

    热阻规格可在第 7 页的数据表中找到。  

    能否提供所使用的电源电压和负载? 工作温度是多少?  

    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:  

    您是否有关于此主题的任何更新或更多信息? 我会将此主题标记为“TI 认为已解决“、但如果您有任何问题、请告诉我。

    谢谢!
    此致、
    Ashley