This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC6772:晶圆制造厂最近的变化。 TI PCN 20230522002.1 日期代码验证

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1582290/lmc6772-recent-fab-change-ti-pcn-20230522002-1-date-code-verification

器件型号:LMC6772


它可能关心的对象、

对于近期在采用 VPN LMC6772BIM 的 TI PCN 20230522002.1 上发生晶圆制造厂变更的器件、我们会遇到问题

 

器件标识为顶部 6772BI、TI 47k、A9CB、底部 KBL18 。您能否验证此器件是否包含芯片修订版本?

 

 

 

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    您能否确认批号和完整的可订购器件型号?

    LMC6772BIM/NOPB?  LMC6772BIMX/NOPB?  LMC6772BIMX?

    我在 47A9CBK 上没有获得命中。 47A9 部分和“K"看起来“看起来不错。 确认“CB"部分“部分。

    可能是 CV、CY 或 CX?

    如果您可以接触到包装盒或卷带标签、如果“(20L)“字段显示“CSO:RFB“、则说明这是新 (PCN) 芯片。

    如果 20L 显示“:DLN“或“:GF6“或“:GF8“、则表示旧芯片。