尊敬的先生:
在 PSE 和 PD 通过以太网电缆进行物理连接、但 PSE 控制器主动保持关断状态(即不传导功率 MOSFET)的静态情况下、两个器件的 GND 之间存在 54 的电压差。 请提供有关如何消除此电压差的帮助指南
附件是我们的示意图;POE.pdf
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Zhou:
以下是我对原理图的 POE PSE CTRL 页面的一些评论:
1. Rsense 电阻器的建议封装尺寸为 0805。

2.端口 FET 上的 RDS (ON) 必须介于 50m Ω 和 150m Ω 之间、Vgs 为 10V。 如果可能、请查找更换部件。 一种可能是: CSD19538Q3A 100V N 沟道 NexFET 功率 MOSFET 数据表(修订版 B) 。 以下屏幕截图中的数据是从设计中当前使用的端口 FET 的数据表中提取的。

3.设计中使用两个并联保险丝是否有具体原因? 一个应该就足够了。

特别不重要,而只是一个建议 — 可以将未使用的漏极引脚保持开路状态以降低功耗。
只是为了澄清一下、当您说“静态情况“时、这是指端口关闭时的情况?
如果没有、您是否尝试过在另一种操作模式(如半自动或手动模式)下使用设备? 请测试此项并注意是否仍然存在问题。
此致、
Anagha