This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23881:存在压差

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1581652/tps23881-there-is-a-pressure-difference

器件型号:TPS23881


尊敬的先生:

在 PSE 和 PD 通过以太网电缆进行物理连接、但 PSE 控制器主动保持关断状态(即不传导功率 MOSFET)的静态情况下、两个器件的 GND 之间存在 54 的电压差。 请提供有关如何消除此电压差的帮助指南  

附件是我们的示意图;POE.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    我们将查看此原理图、并明天回来答复您 (10/30)。  

    此致、

    Anagha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhou:

    以下是我对原理图的 POE PSE CTRL 页面的一些评论:  

    1. Rsense 电阻器的建议封装尺寸为 0805。  

    2.端口 FET 上的 RDS (ON) 必须介于 50m Ω 和 150m Ω 之间、Vgs 为 10V。 如果可能、请查找更换部件。 一种可能是: CSD19538Q3A 100V N 沟道 NexFETTm 功率 MOSFET 数据表(修订版 B) 。 以下屏幕截图中的数据是从设计中当前使用的端口 FET 的数据表中提取的。  

    3.设计中使用两个并联保险丝是否有具体原因? 一个应该就足够了。  

    特别不重要,而只是一个建议 — 可以将未使用的漏极引脚保持开路状态以降低功耗。  

    只是为了澄清一下、当您说“静态情况“时、这是指端口关闭时的情况?  

    如果没有、您是否尝试过在另一种操作模式(如半自动或手动模式)下使用设备? 请测试此项并注意是否仍然存在问题。  

    此致、

    Anagha