This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:INA226 是否可以检测 uA 范围电流值

Guru**** 2766765 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1582813/ina226-whether-a-ua-range-current-value-can-be-sensed-by-ina226

器件型号:INA226


你(们)好

我想使用 INA226 进行电流检测、我想知道它是否能够感测 uA 范围内的小电流。

我们要检测的电流如下:

I = 0uA、0.0625uA、0.125uA、0.1875uA、0.25uA 0.3125uA、...、15.8125uA、15.875uA、15.9375uA、 16uA

(I = 0~16uA、256 个级别(8 位分辨率)、这意味着每 0.0625uA 具有 1 个级别)

根据数据表、分流电压输入范围为–81.9175mV~81.92mV、LSB 步长为 2.5uV、最大分流失调电压为 10uV。

根据电流值和数据表、如果我使用 1600 欧姆分流电阻器、

  1. 分流电压输入范围为 16uA * 1600 = 25.6mV(处于 81.92mV 范围内)
  2.  每个电平之间的电压间隔为 0.0625uA * 1600 = 100uV(大于 2.5uV LSB 步长)
  3.  失调电流为 10uV / 1600 = 0.00625uA(与 0.0625uA(每个电平之间的差值)相比、预计会产生 10%的误差)

根据这些结果、似乎可以检测所需的电流值并使用 INA226 转换为数字值。

但我想知道分流电阻器阻值是否设置正确、电流实际上是否可以在 uA 范围内检测到、以及是否可以区分以 0.0625uA 为增量的电平。

 

image.png