This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4251:QPA4251

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA4251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1582734/opa4251-qpa4251

部件号:OPA4251


我们将尝试获得 OPA4251 电压的一些最小/最大数字。 有人可以提供建议吗?

OPA4251.docx 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dan:

    电压增益(大信号)的等效规格为 Aol。 此规格可在数据表中找到(见下方)。

    输出摆幅值也在数据表中提供、但仅在 20kΩ 和 100kΩ 负载下指定。

    数据表中也提供了压摆率、但仅指定了典型值、您似乎已经注意到该值 (0.1V/us)。  

    我还要注意的是、OPAx241 针对 5V 电源进行了优化、而 OPAx251 针对 15V 电源进行了优化。 根据应用的不同、您可能需要考虑 OPAx241 而不是 OPAx251。

    如果您还有其他问题、敬请告知。

    此致、
    嘉莉