This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904:输入过压

Guru**** 2769265 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1583599/lm2904-input-over-voltage

器件型号:LM2904


您好、

我在电压跟随器模式下使用 LM2904DGKR、此时 VS=([V+]–[V–])= 12V。 在特定的浪涌测试期间、输入电压可高达 18V。 我知道、考虑到输出会饱和并且输入超出共模电压范围、此时的精度会很差。  

但这也会损坏器件吗? 我们预计会产生什么影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyama,

    对于大多数运算放大器、这会是一个问题、并可能损坏器件。  这是因为大多数运算放大器在输入引脚上都有一个 PN ESD 导向二极管、并且施加超过电源电压的电压将违反绝对最大值规格并损坏器件。   LM2904DGKR 是少数接受该规则的国家之一。  该器件有一个边沿或电平触发的 ESD 单元。  直到输入电压为 40V 或更高时、此类 ESD 保护才会导通。  第 4 节  如何保护运算放大器免受静电放电和电过应力损坏 更详细地介绍了这一点。   

    因此、您的运算放大器免受 18V 输入信号的影响。  但是、如果您将来切换运算放大器、可能会出现问题。  如果您处于设计阶段、可能需要添加一个串联限流电阻、如上面链接的文档的第 5 节所述。

    此致、艺术