This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7840:DC/DC 开关频率

Guru**** 2976780 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW7821, ISOW7840, ISOW7741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1582339/isow7840-dc-dc-switching-frequency

器件型号:ISOW7840
主题中讨论的其他器件:ISOW7821、 ISOW7741

您好、

ISOW7840 和 ISOW7821 中内置隔离式 DC/DC 转换器的开关频率是多少?

www.ti.com/.../slla561.pdf
根据这个信息、ISOW7741 的频率为 25MHz。

这两个产品是否具有相同的频率?

此致、

Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hiroshi、

    感谢您的联系。

    ISOW784x 是采用 60MHz 开关频率的老一代器件。

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Varun-san,

    感谢您的支持。

    可以肯定的是、ISOW782x 的唯一区别是通道数量、因此它是与 ISOW784x 相同的一代产品、对吗?
    换句话说、所有 ISOW78xx 是否都来自同一代?

    此致、
    Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉有 多篇文章。

    其他问题
    CISPR22 EMI 结果已发布。

    具有集成信号和电源的隔离式 RS –232 参考设计

    我知道所讨论的两款产品是相似的、并且 EMI 峰值趋势是相同的?
    此外、3.3V 电源电压代替 5V 电源会降低 EMI 吗?

    如果可能、我想了解有关电路板布局布线或其他降低 EMI 方法的任何信息。

    问题的背景

    他们使用的是竞争对手的产品、但由于 EMI 较高、他们正在考虑将其替换为 TI 产品。

    此致、
    Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hiroshi、

    当然、ISOW782x 的唯一区别是通道数量、因此它是与 ISOW784x 相同的一代产品、对吧?
    换句话说、所有 ISOW78xx 是否都来自同一代?

    是的、正确。


    我知道这两款产品是相似的、而且 EMI 峰值趋势是相同的吗?
    此外、3.3V 电源电压代替 5V 电源是否会降低 EMI?[/报价]

    是的、这两款产品的 EMI 性能相同、因为它们使用同一代直流/直流开关电源。

    是的、由于内部直流/直流电源传输的能量较少、因此 3.3V 运行模式下的 EMI 预计会更低。


    如果可能、我想了解有关电路板布局布线或其他降低 EMI 方法的任何信息。

    您可以参考产品页面上的应用手册: 采用 ISOW7841 集成式信号和电源隔离器的低排放设计(修订版 C)

    请注意、CISPR32 是基于 CISPR22 的最新且更新的标准版本、截至目前、不再存在 CISPR22。

    此致
    Varun

    [/quote]