This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL084A:电压跟随器的输出振荡。

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8556

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1584235/tl084a-the-output-of-the-voltage-follower-oscillates

器件型号: TL084A
主题中讨论的其他器件: ADS8556

当没有输入时、下面的电压跟随器在输出端有 200kHz 振荡、电源测量没有问题。 问题可能是什么? img_v3_02ro_f1e34e50-deb6-4336-a952-6cfc5755d34g.jpg image.png

在示波器上观察到两组振荡、这两组振荡的频率都约为 200kHz。 较小的振荡具有 150mV 的 Vpp、而较大的振荡具有超过 150mV 的 Vpp。 在示波器上只捕获一部分较大的振荡。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    歌曲、

    • 此电路是在已发布产品中还是在新的开发阶段?  所有电路是否都显示该问题?   
    • 在运算放大器的输出端连接电容器可能会导致振荡。  然而、通常振荡看起来与您所展示的不同。  您是否确定这不是信号耦合到电源的运算放大器输入端。
    • 您能否确认运算放大器输出与 ADS8556 之间没有其他电容?
    • 能否将 R6000 拆焊作为实验?  主要思路是看看是否有输入信号触发振荡。  另外、使用示波器检查输入和电源。

    我期待看到有关这个问题的详细信息、并希望我能帮助您快速解决这个问题。

    此致、艺术