This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA232:如果 INA232 只有 IN+/IN-引脚且没有 VBUS 电压、是否可以测量实际电压?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: INA232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1583963/ina232-if-the-ina232-only-has-in-in--pins-and-no-vbus-voltage-can-it-measure-the-actual-voltage

器件型号: INA232

你(们)好

如果 INA232 只有 IN+/IN-引脚且没有 VBUS 电压、它是否可以测量实际电压?

如果 INA232 可以测量实际电压、则应如何连接 IN+/IN 引脚?

并且最大测量电压是否可以为 48V?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在没有专用 VBUS 引脚的情况下、电压通过 IN-引脚进行测量。 这是通过在高侧配置中连接 INA232 来实现的、如下图突出显示。 最大测量电压可以为 48V。

    如图所示、输入多路复用器处于支持 Vbus 测量的状态

    此致

    广