This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA547:恒定交流电流源

Guru**** 2932110 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA547, ALM2402-Q1, ALM2403-Q1, OPA567, OPA593

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1565179/opa547-constant-ac-current-source

器件型号: OPA547
Thread 中讨论的其他器件: ALM2402-Q1、ALM2403-Q1OPA567ALM2404-Q1OPA593

工具/软件:

您好、

我想设计一个高达+/-–400mA 的恒定交流电流源。  

电流源的频率最大为 100Hz。  

有人能告诉我、TI 是否有现成的解决方案吗?

我遇到了使用 OPA547 采用 IPK 封装的改进型 Howland 电流泵.311mA、附在下面。 但我们需要–400mA +/–10V、输入电压范围是+/–10V。您能分享这方面的相关电路吗?

 

e2e.ti.com/.../constant-ac-current-source

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lathaniveatha:

    您走在正确的道路上、是的、OPA547 器件非常适合您的应用要求。

    您对此应用的精度要求是什么? 该设计需要多大的输入范围?

     我可以为所需的实现设计类似的电路。

    谢谢、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:  

    感谢您的答复。

    输入电压范围为±10V、所需的电流约为±400mA。OPA547 似乎相当昂贵。如果可能、我们是否可以使用提供类似性能且更具成本效益的替代方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Latheniveatha、  

    感谢您澄清输入范围。 您打算使用什么电源轨? 我们可能会在此处根据所需的电源电压提供选项。

    如果您可以使用+/–12V 或更低的电压、我会并行使用两个 ALM2403 通道(尽管这会更复杂)。

    谢谢、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:  

    使用输入电源轨->+/–15V。 您是否可以针对该电压范围建议电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以:

    e2e.ti.com/.../Howland–400mA

    此设计是否符合您的需求?

    谢谢、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您分享此设计。

    我们观察到电路行为随着负载电阻的升高而变化。 请分享以下要求:

    • 输入电源: ±15V

    • 输出电流: ±400mA  

    • 负载电阻: 5 至 100Ω  

    您能否确认任何电阻器或运算放大器 IC 在这些条件下是否会产生显著的功率耗散?

    另外、因为 OPA547 价格约为 6 美元 是否有更具成本效益的替代运算放大器可用于此应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Latheniveatha、

    这些项目要求无法实现。  

    具有+Howland 的 100 Ω 负载–400mA 在负载范围内将为+–40V。 我们是否确实需要最高 100 Ω 的电阻到 400mA?  

    我不熟悉此类别中价格更便宜的任何其他器件。 降低输出电流或最大电源电压可帮助我们选择价格更低的器件。  

    谢谢、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:  

    对先前的混淆表示歉意。 共享电路似乎是合适的。 是的、如果这样可以实现成本更低的解决方案、我们可以将电源电压降低到±5V。 您能否澄清输入电压与输出电流之间的关系? 我们的目标是实现±10mA 至±400mA 的输出电流范围、输入电压为方波最大+/–10V。

    此外、您能否确认任何电阻器或运算放大器 IC 在这些工作条件下是否会产生显著的功率耗散?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lathanveatha:

    是的、+5V 对降低 IC 的成本很有帮助。 我们面临的挑战是、我们将遇到简单的 IR 问题。 即使我们做了一个完美的理想 Howland 电流泵,我们将永远无法使 400mA 通过 100 欧姆 V=.4A*100 欧姆=40V。

    这意味着我们至少需要高达 42V 至 45V 的 V+电压轨才能实现这一点。

    如果我们降低到+–5V、甚至会出现更多的输出摆幅问题(不过我们可以使用更便宜的器件)。

    我的原理图中的 R3 在系统中的功率损耗最高。  

    您是否需要 100 欧姆的 400mA?

     在电流设置中、我们的增益约为 40.5mA 1V/V。 我们始终可以根据需要轻松地更改此比例因子。  

    此致、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:  

    - 50mA 和 5 Ω 负载- 400mA 下实现。 您能否利用具有成本效益的 IC 分享+/–5V 电源电压?  

    此外、您还能分享该器件 (OPA547) 的推荐封装尺寸。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lathaniveatha、  

    请考虑使用 ALM2402-Q1 来实现此功能。  

    如果要使 50mA 为 100 Ω、则需要超过+5V 的电源。 类似+/–6V 电源的电源电压非常适合这种情况。  

    考虑任何产生大约 5V 输出电压的负载组合都是建议的最大值。 换句话说、如果您想知道在 20 欧姆时可产生的最大负载电流、我们使用 250mA 最大值来确定它是 IR 最大值  

    此处为 100 Ω 负载、I =+1.25V –50mA、使用+/–1.25V 输入生成:

    以下是使用+–10V 输入生成的 5 Ω 负载、I =+–400mA

    这里是 20 Ω 负载、I =+- 250mA、通过+–6.25V 生成

    谢谢、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    我们已经使用 ALM2402(已连接 img)模拟了您共享的电路。 但是、在±10V 输入下、我们观察到±550mA 的输出电流而不是预期的±400mA。

    我们使用了 TI 网站中的仿真模型。 由于我们无法访问双通道引脚排列、因此我们使用两个 ALM2402 IC 进行了仿真。

    此外、您能否确认 ALM2402 是否能够在±15V 电源下工作? 我已附上 所需的输出电流和电压。输出电压为 0.47 至 5V。 或者、如果我们在 100Ω 条件下忽略 50mA、是否可以在±5V 电源下使用该器件?

    最后、您能否分享用于计算电阻值的公式?

    提前感谢!

    负载电阻、Ω 余弦值
    mA
    电压输出
    V.
    23.5 20 0.47
    23.5 30 0.705.
    100 10. 1.
    11. 150 1.65
    100 20 2.
    50 40 2.
    5. 400 2.
    15.67 200 3.134.
    23.5 200 4.7
    100 50 5.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lathaniveatha:

    简而言之、所有 ALM240x 模型都存在一些奇怪的问题、这些问题可能并不能完全代表实际的器件性能。 因此、我使用了一个理想模型进行了仿真、并查看数据表进行确认、好像我认为这在实际实现中是有效的。  

    很抱歉在我的最后一篇文章中没有分享我的 sim 文件。 您很好地复制了我的仿真、但 TINA 决定不将 R4、R%和 C1 连接在一起(看到这个交叉点没有点)。  

    由于这里的反馈机制很小、我们实际上卡在 VOL 上、交流电流的轻微变化是由于模型具有一些共模依赖性导致的:

     

    话虽如此、即使我们连接了这个反馈、我们仍然会看到 ALM2402 模型在某些情况下不想输出 400mA。  

    再说一次、我知道实际设备会这样做、这只是模型的爪形极限问题。  

    我仍然认为、在我建议的原始设计中、1 Ω 的小型 RHCP 电阻器会存在一些相关误差。 您询问了该公式、希望这有助于说明其影响力的原因:

    Vn ={G x (Vp -IOUT)}/ HCP

    G= RF+RHCP/RIN(当满足以下条件时):

    RF=RFP

    Rin1=Rin2

    RHCP=Rcomp

    对于这个新设计、增益为  

    IOUT ={(1005/5000)*+–10V)}/5 =+-.402A

    布线电阻会增加该 RHCP 电阻器、电阻器不匹配会增加该设计的误差。 通常、我们希望使 RHCP 足够大来帮助减小增益误差、但不要使它太大而导致 Howland 电阻器中出现较大的功率损耗。

    e2e.ti.com/.../Howland-ALM2403.TSC

    我对此变化的一些影响:

    ALM2402 的最大 Vs 为+–6V。 这没有问题、因为与其他 ALM240x 器件相比、该器件具有高输出电流和更好的轨摆幅。 一项挑战是我们尝试输入+–10V 电压、因此我们不能将其直接连接到器件输入端、因为这会导致损坏。 我放置了一个衰减器、后跟一个缓冲器来解决这个问题、但这会引入更多错误。  

    借助这种新设计、我们连接了 ALM2403-Q1、该器件可由高达+–13V 的电源供电、因此不再需要输入衰减器。 因此、我们现在可以提高 RHCP 电阻器的阻值、因为我们现在在较大的电源轨上具有更大的电压摆幅。 这会导致芯片中的功率损耗更大、但使用这个新设计时、我们预计误差会略小。 LAM2403-Q1 也有奇怪的建模怪异、但借助这种新设计、我能够实现 100 Ω 的 50mA 和 5 Ω 的 400mA。 您可以放心、当涉及到轨到轨性能摆幅时、实际设计的性能可能会优于此设计。  

    如果您需要更高的安全性/更好的性能、我们甚至可以将第二个 ALM2403-Q1 通道与第一个通道并联、以确保在温度和工艺变化范围内始终实现–400mA。  

    请告诉我您对设计的看法。  

    简而言之、我相信这两种解决方案都有优势。 一般来说、只要我们能够承受芯片中较高的功率损耗、新设计的声音就会多一些。

    此应用是产生交流电流、还是这是直流电流源?

    谢谢、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    感谢您分享电路和仿真模型。

    我们确实有一些限制、我们只能提供±15V 或±5V 的运算放大器电源电压。 此外、对输入电压的精确值没有严格的要求、即±10V。 我们的主要目标是实现至少 400mA 或 200mA 最小值的输出电流。

    感谢您提供了公式、我们将进行演示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题、

    感谢您提供有关供应要求的信息。 在这种情况下、我们可能会在+5V 电源上使用 ALM2402-Q1。  

    同样、这款车型会有一些复杂问题、但请让我知道您最终想要设计的是什么。  

    我很乐意帮助大家实现有效的解决方案。

    谢谢、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:  

    感谢您的支持。

    我们对您共享的电路进行了测试、并观察到更改运算放大器电源电压会影响输出电流。 电源电压和输出电流之间是否存在已知关系?

    您   是否还能帮助我们提出使用±12V 和±5V 的运算放大器电源电压实现高达 400mA(或 200mA) 的)的输出电流的建议? 可以根据电源相应地调整输入电压。

    此外、除了 OPA547(这对我们的应用来说有点贵)之外、是否有任何其他具有成本效益的运算放大器可以在±15V   电压下工作并提供高达 200mA 或 400mA 的输出电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Lathaniveatha:

    感谢您耐心完成这个设计过程。  

    是的、这些模型依赖于电源电压。

    在模型中、我们有这些块称为 CLAWN/P 这些块有助于 OPA 了解相对于 IOUT 的最大 Vout。 这一切都是相对于电源进行的、因此很常见的情况是 VS 越高、IOUT 容量越高。  

    下面是这个模型的爪形块:

    使用 ALM2403-Q1 可以实现+12V、但如果器件发热、提供 IOUT 的电流可能会有点弱。 这意味着我们无法保证器件始终正常工作。  

    +–5V 最好是 ALM2402 涵盖的电压。 我知道该模型可能无法完全显示器件性能。 您可以购买一个 EVM 并在实际中试用。 或者、我可以根据需要配置器件、并在实验室中为您测量该器件、不过在我这边可能需要一些时间才能完成此设置。  

    +/–15V 最适合使用两种方案:高达 200mA OPA593(比 OPA567 更昂贵)。 两者中最好的一款 ALM2404-Q1 比 OPA567 更便宜、但该器件尚未发布。 我相信我们仍计划在今年第 4 季度为该器件提供 APL。 然而、此器件只能为您的应用提供 200mA。  

    在我看来、最好的选择是将一个 ALM2403-Q1 芯片并联在 Howland 中、以保证 400mA 的性能。  

    本文介绍了如何在 ALM2403-Q1 上实施:

    用于提高输出功率的并行放大器:一种改进型 Howland 泵方法

    该解决方案比 OPA547 更便宜、性能更好且解决方案尺寸更小。  

    让我知道您的想法。

    此致、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:  

    感谢您的建议、感谢您分享所需的所有电路详细信息。

    我们决定使用±5V 电源电压来继续执行 ALM2403-Q1、该电源–400mA 电压可提供+/–3V 电流、输入电压可根据需要设置为±4V。 我们 尝试了使用±5V 电源的电路、但无法获得预期的输出。

    您能帮助我们在这些条件下对电路进行仿真吗? 我们可以轻松地进行此设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    ALM2403 在+/–5V 时不是很好的电流驱动器。 如果我们要使用+5V、我们应该继续执行 ALM2402。 如果我们使用+–12V 等更高的电源轨电压、则可以使用 ALM2403。

    4V 的输入一定有助于使器件的所有范围保持良好、但我们可能仍然需要使用一个小型分压器来将电压保持在器件的共模限制范围内。  

    是什么产生该+–4V 信号?

    带 400mA 的系统使用的最大负载是多少? 正如所示、当 400mA 负载位于+5V 电源轨上时、我们可以得到最大 6 Ω 至 10 Ω 的电阻。

    谢谢、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:  

    是的、具有 ALM2402 的+5V 也很好。  请您紧急分享一下。

    ±4V 输入将由 DAC 提供、连接到 5 Ω 负载的 400mA。  

    相应的输出电压范围将近似为 0.47 V 至 4.7V  、基于以下条件:

    • 0.47 V 对应的 20mA  叠加 23.5Ω  负载终端

    • 4.7V  对应的 200mA  叠加 23.5Ω  负载终端

    负载电阻、Ω 余弦值
    mA
    电压输出
    V.
    23.5 20 0.47
    23.5 30 0.705.
    100 10. 1.
    11. 150 1.65
    100 20 2.
    50 40 2.
    5. 400 2.
    15.67 200 3.134.
    23.5 200 4.7
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Lathaniveatha:

    很完美,这个桌子很有帮助。  

    尽管 200mA 的 23.5 欧姆可能有点困难、但我们在所有这些方面都表现良好。 由于输出级晶体管上的压降、我们可能会出现非线性情况。

    我们仍需要使用 RHCP 电阻器来控制电流源。 您是否能够使所有条件都低于 4.5V 输出电压?

    谢谢、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    我们已经确定了运行条件:我们将为运算放大器供电 ±7V 并提供 输入电压为±5V 。 我们的目标是实现 200mA 的最大输出电流  (采用单运算放大器) 和 400mA  (使用双路运算放大器)、根据之前共享的负载电阻值。

    请您确认是否支持这些条件 ALM2402-Q1 ?  

    此外、如果您可以使用共享基准电路、我们将不胜感激 ALM2402-Q1 在提供 200mA 和 400mA 输出的同时满足上述输入和电源电压条件。

    我认为单个运算放大器应该足以提供 200mA 输出电流、而对于 400mA 输出、我们计划使用双路运算放大器的两个通道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:  

    ALM2402-Q1 只有 VCC 和 GND 引脚。 您能否说明一下在这种情况下如何施加负电源、或者是否可以将器件配置为双极输出运行?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我明白这会令人困惑。  

    GND 是 ALM2402 的 VEE。 我们将其称为 GND、因为大多数用户不会将双电源用于此器件。 只要遵循绝对最大电压电源要求、就可以将负电压连接到这些引脚。

    值得注意的是、SHDN 电路现在需要偏置为负电压、但这可以通过各种方式来实现。  

    谢谢、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    400mA 当然最适合两个放大器、对。

    +–7 对于该器件是合适的、这将为该器件的运行提供很大的好处。 您可能无法使用一个通道进行 400mA、但更多的测试将帮助我们了解此限制的原因。  

    谢谢、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    谢谢你。

    您能与 ALM2402-Q1 共享用于该配置的电路吗?
    电源: ±7V  
    输入: ±5V  
    输出电流要求: 两者都用于 200mA 和 400mA  

    我们无法完全了解电源电压与输出电流之间的关系、因此非常感谢您的指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题、

    此曲线表示放大器在 5V 电源下可能的最大输出电压、x 轴是输出电流。  

    随着输出电流的增加、我们可以看到摆幅不能像电源轨那么接近。 例如、图 1 显示、在 25°C 和 100mA 条件下、我通常可以预期最大输出电压约为 4.952V。 或者、如果我为 350mA 提供源、可以看到 5V 电源轨上的最大输出电压现在约为 4.83V。 这些曲线的形状不会随电源电压发生太大变化、因此在改变电源电压时可以安全地使用固定失调电压进行调整。 如果我们使用 7V VCC 电源轨、我预计 100mA 现在的最大值为 6.952V、350mA 为 6.83V。  

    这一切都表明、更高的电源电压将极大地帮助我们实现在您想要使用的范围内的摆动。  

    摆幅性能的另一个影响是 Howland 电阻器 (RHCP)。 该电阻器会增加闭环输出阻抗、从而导致电阻损耗。 根据该应用的精度和电流要求选择合适的尺寸非常重要。  

    以下是 400mA 5 欧姆负载下的正确性能:(由于仿真原因,我正在使电源轨为单端电源轨,实际设计中将使用+–7V)

    这里是负载为 23.5 欧姆的 200mA:(出于仿真原因,我再次将电源轨设置为单端电源轨,实际设计中将使用+–7V)   

    您似乎不必并行使用通道、但这当然是可以配置的。  

    谢谢、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    谢谢你。

    我们通过为±5V 的输入提供±7V 的电压进行测试。 在负周期内、我们能够实现 400mA、但在正周期上、我们只获得 160mA。 您能对此进行标准化吗? 请在下面找到随附的曲线。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Lathaniveatha:

    我不知道确切的原因、但由于认为器件上的电源电压过高、该模型处于钳位状态。 因此、我仅使用正电流和+7V V+、–1V V-运行最后的仿真。 如果您随后选择了+1V V+和–7V V-的负电流、您将看到负电流是有效的。  

    同样、这是一个建模误差、不代表实际性能。  

    谢谢、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    注意、谢谢。 您能帮我们安排一些相同的样片 (ALM2402-Q1) 吗?

    此外、我认为使用 ALM2403 IC 也可以满足这一要求。 您能否分享相应的电路图以供参考?

    电源:  ±7V  
    输入:  ±5V  
    输出电流要求:  两者都用于 200mA 和 400mA  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Lathaniveatha:

    ALM2403-Q1 与 ALM2402-Q1 类似、但摆动到轨性能会更差。  

    好消息是这些设备是 P2P 的、因此您可以随时在需要时交换它们。 电路图将是相同的、就在目前、如果您要以 400mA 负载电流运行、则肯定需要两个通道。  

    我在 E2E 上添加了您作为朋友、我们可以在其中更详细地讨论这些器件的采购。  

    谢谢、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    您能否查看以下电路、这些电路是使用 ALM2403-Q1 在各种输入和电源电压条件下进行仿真的? 最后一次迭代中的输出电流摆幅不符合预期、但我们认为其他两个电路工作正常。

    电源 12V、Vin-10V

    电源 12V、Vin-10V

    电源 7V、Vin-5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lathaniveatha:

    400mA 正好位于我推荐一个 ALM2403-Q1 的边缘、可能更适合并联使用 ALM2403-Q1 的两个通道。  

    这样的操作可能起作用:

    谢谢、

    Jacob。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:  

    在双通道运算放大器中、如果仅使用一个通道、是否应将另一个通道保持未连接状态或连接到已知状态(例如接地)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您不使用其中一个通道、最好将输出和输入保持在线性工作范围内。  

    以下是一篇很棒的文章、其中介绍了此设计:  

    如何正确配置未使用的运算放大器

    对于双电源、最简单的设计通常是创建 一个缓冲放大器、使 IN+连接到 GND 等已知电压。  

    对于单电源、我们通常会使用分压器来确保线性运行、然后使用缓冲器

    此致、

    Jacob