This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2038D1:32 Ω 驱动器的嘶嘶声

Guru**** 2986400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA2038D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1582811/tpa2038d1-hiss-noise-from-32ohm-driver

器件型号: TPA2038D1


尊敬的 TI 支持团队:

我在耳机输出配置中使用 TPA2038D1 D 类放大器来驱动 32 Ω 负载、即使未施加音频信号、也会遇到可闻的嘶嘶声。

以下是我的设置的关键详细信息:

  • 负载:32 欧姆耳机
  • 电源 (3.9V)
  • 增益设置:12dB
  • 输入类型:【差分】
  • 输出网络:使用 1nF 并联电容器的铁氧体磁珠 (BLM03BX182)  
  • 经测试的其他修改:

请告知:

  1. 要在驱动 32 Ω 扬声器时尽可能减少嘶嘶声、建议的配置或元件范围是多少?
  2. 是否有针对低噪声耳机运行进行了优化的特定增益或输入滤波器设置?
  3. 是否应该针对低阻抗负载调整任何 EMI 元件(L/C 值)?

感谢您的时间和支持。

此致、
Chernet Maru  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chernet:

    您能否分享说明如何将扬声器连接到 TPA2038D1 输出的原理图或图表? 这是一个 BTL 输出放大器、必须以差分方式连接到扬声器。 我担心的是、耳机通常以单端模式连接、这将无法正常工作。

    是否仅此特定扬声器出现此问题?

    检查器件性能的常用方法是播放正弦波音调、并使用 AUX-0025 等低通滤波器 和信号分析仪来检查输出。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivan:

    感谢您的答复。

    我正在使用 TPA2038D1 以驱动 A 32Ω 扬声器 、已连接 引脚上 — VO + 和 VO−ó n 每个通过铁氧体磁珠电阻器到达负载 无接地连接 。

    。 嘶嘶声 主要出现在 输入音量低 我也经历了一个 砰砰声 连接或断开输入信号时的输出电压。

    我已经:

    • 已尝试多个输出 EMI 网络 ( C11/C12 =开路至 470 pF )

    • 已改进 PVDD/PVDD VDD 去耦 ( 100nF + 1 µF )

    请确认:

    1. 如果出现这种情况 BTL 配置 通过连接的 32Ω 扬声器是正确的 J3 和 J2 弹簧连接器 ?

    2. 不限 TI 建议的输入/输出滤波 或其他减少嘶嘶声和砰砰声的方法?

    请找到下面随附的原理图。

    此致、
    Chernet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chernet:

    TPA2038D1 不用于耳机应用、可能性能正确、但无法满足应用要求。

    如果您将扬声器放置在合理距离内、是否仍能感知嘶嘶声?

    您可以使用 32 欧姆作为负载运行电气测量(电气性能测量仍需要低通滤波器,放置在负载和测量设备之间,而不是放大器和负载之间)、以检查性能是否符合放大器的规格。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师