This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM139A-MIL:晶圆问题

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: LM139A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1583777/lm139a-mil-wafer-questions

器件型号: LM139A-MIL
主题: LM139A 中讨论的其他器件

我们在装配体中使用 5692-8773901DA(扁平封装)和 5692-87739012A (LLCC)。  平板电脑版本已在当前生产,我们没有任何问题。  LLCC 封装用于具有与前一个器件相同功能的新设计。  当我们断开部件时、我们注意到扁平封装(红色)和 LLCC(紫色)之间的芯片颜色略有变化。

我们希望获得一些有关晶圆的信息。  这些晶圆是否来自同一个晶圆制造厂?  晶圆批次是什么?

扁平器件标识(从上到下,在最后一行项目的右下角后添加 TI 标识):

3A-S 2316A.      5962-8773901DA      LM139A WB      (Delta) THA Q

LLCC 器件标识(从上到下,在最后一行项目的右下角之后有 TI 标识):

3B-S THA Q     5962-87739012A      LM139AFKB       2346c.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christopher、

    很冷的是、一个器件是原生 TI 芯片、另一个器件是前 National 芯片。

    我所看到的内容:

    5962-87739012A = LM139AFKB = SFAB(谢尔曼晶圆厂)原生 TI 芯片、是 TI 当前可订购的器件型号。

    不过:

    5962-8773901DA 是 DLA 编号、您可能会收到  LM139AW-SMD 或 LM139AWB、但存在差异。

    LM139AW-SMD 是 GFAB(英国晶圆厂)生产的前 National 芯片。

    LM139AWB 是原生 TI SFAB 芯片 — 与 5962-87739012A 相同的芯片。

    您可以在 QCI 系统中查找 MIL 设备的批次报告:

    质量合格检验 (QCI)

    3B-S THA Q 5962-87739012A LM139AFKB 2346C = qci.itg.ti.com/.../showPCR = TI 裸片

    3A-S 2316A 5962-8773901DA LM139A WB (Δ) THA Q = qci.itg.ti.com/.../showPCR TI 裸片

    根据批次报告和构建表、芯片应相同。 在显微镜下,你应该能够看到芯片上的芯片 ID。 它们应相同。

    我不知道为什么你会看到不同的裸片颜色……从来没有人提到过……