This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA296A:输入引脚上出现异常电压

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1584831/ina296a-unexpected-voltage-on-input-pins

器件型号: INA296A

尊敬的专家:

在测试我们的某个电路板设计时、我们注意到两个运算放大器输入引脚(以地为基准)之间存在不寻常的电压。 测量电压约为 7.6V 。 将 IC 焊接在试验电路板上可提供相同的结果。

我们还尝试在其中一个输入引脚和接地之间添加 10k 负载、这会导致电压为–654mV、表明电流为–65uA。 这略高于数据表中列出的最大偏置电流 45uA。

下面是我们进行的测量的图示:

image.png

我们测试了同一批次的三个集成电路、它们的性能相同。 这些 IC 从 Mouser 购买。 确切的器件型号:INA296A2IDDFR

我们的问题如下:

  1. 什么可能会导致输入引脚上出现–7.6V?
  2. 这是正常情况、还是我们收到的 IC 出现故障?

此致、

Marvin

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Marvin、

    这是已知的、并在另一篇文章中进行  了讨论:INA296A:输入引脚上出现最大/最小负电压 

    什么可能导致输入引脚上出现 7.6V?

    这是由于内部电荷泵所致、当输入保持悬空时、该电压将变为负电压。

    这是正常情况还是我们收到的 IC 有故障?

    这是此器件正常出现的情况。

    此致、

    Javier