This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903-Q1:共模电压

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1584805/lm2903-q1-common-mode-voltage

器件型号: LM2903-Q1

您好的团队、  

我想与您联系、共模电压要求意味着:

IN+和 IN-不能超过 VCC-2V?

或者当 IN+> IN-时、电压不能超过 VCC 2V?

 

谢谢

Scarlett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scarlett、

    如果输出状态很重要、则 IN+和 IN-不能超过 VCC 至 2V。

    当输入处于有效的 VCM 范围内时、输出将正确。