This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR200:PWM 输入

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1584803/xtr200-pwm-input

器件型号: XTR200

您好:

是否有任何适用于使用 PWM 输入的 XTR200 的应用手册或设计指南?

有什么需要考虑的吗? 是否需要滤波? ...

 

此致、

Viktor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Viktor:  

    客户希望通过 PWM 输入实现多大的分辨率?  通用电路往往看起来像是 PWM 信号输出->低通滤波器-> XTR200 的输入。 滤波设计取决于纹波容差和 PWM 频率。  

    此 TI 设计展示带有测试电路的 PWM 滤波器、但也介绍了设计过程: tidu027.pdf

    如果您还有其他问题、敬请告知。
    谢谢!

    此致、
    Ashley